主题中讨论的其他器件: UCC24624
工具/软件:
您好:
我们基于 UCC25640EVM-020 设计了类似的 HB LLC 转换器。 在我们的测试期间、我们观察到了一个问题、即当同步整流 MOSFET Q4 (Q16) 和 Q2 (Q15) 与 IC UCC2424DR 一起组装时、次级电流会进入负方向、而不是在 0A 时停止。
有趣的是、当我们禁用 Q4 和 Q2 的栅极、允许 MOSFET 在体二极管模式下运行时、次级电流确实在 0A 停止。 我们还注意到 LLC EVM UCC25640EVM-020 板上有类似的行为。
您能否解释一下为什么次级电流会进入负方向而不是在 0A 时停止? 此外、我们想了解这种行为是否可能会增加我们设计中的损耗。
请查找波形以供参考:
我们的设计次级侧波形 (Vin=360V、Vout=12V、匝数比=15.83、Lm=500uH、Lr=100uH、 CR=12nF、最大输出功率=60W):
1.我们的设计次级侧波形 28W 输出:(EVM 中的 Q2 相当于 Q15、 EVM 中的 Q4 相当于 Q16 )

2. 我们的设计次级侧波形 28W 输出:



蓝色= HS 节点电压、绿色=变压器次级绕组电压、黄色=初级电流、橙色=次级电流

二极管模式:禁用 MOSFET 栅极:
蓝色= HS 节点电压、绿色=变压器次级绕组电压、黄色=初级电流、橙色=次级电流

初级侧波形:Q7-HS MOSFET、Q8-LS MOSFET

UCC25640EVM-020 波形:
Vin=335V、Vout=12V



Vin=400V

如果需要更多信息、请告知我。