请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS923654尊敬的先生:
我的客户正在考虑在其产品中使用 TPS923654。
按照此设计要求、Vin = 5~8.4V、降压/升压拓扑、OVP = 7.2V、Iout = 270mA。
如何设置 ROVP1 和 ROVP2?
能否参考公式 1 来设置 Iout 电流?
如图 8-12 所示。 我是否可以使用 0 欧姆电阻替换串联 LED?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Henry:
感谢您联系我们!
有关 OVP 电阻器设计、请参阅
是、您可以参考公式 (1) 来设置 Iout 电流。
TPS92365x 的负载是多少? 不是用于 LED 还是其他用途? 我担心为什么这里连接 0 Ω。
下图 8-12. 是否可以使用 0 欧姆电阻替换串联 LED?
谢谢!
BRS
卢西亚