This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923654:OVP=7.2V、270mA 的设计要求

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580921/tps923654-design-requirements-for-ovp-7-2v-iout-270ma

器件型号:TPS923654


尊敬的先生:

我的客户正在考虑在其产品中使用 TPS923654。

按照此设计要求、Vin = 5~8.4V、降压/升压拓扑、OVP = 7.2V、Iout = 270mA。

如何设置 ROVP1 和 ROVP2?

能否参考公式 1 来设置 Iout 电流?

如图 8-12 所示。 我是否可以使用 0 欧姆电阻替换串联 LED?

LED current.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    感谢您联系我们!

    有关 OVP 电阻器设计、请参阅  

    是、您可以参考公式 (1) 来设置 Iout 电流。

    TPS92365x 的负载是多少? 不是用于 LED 还是其他用途? 我担心为什么这里连接 0 Ω。

    下图 8-12. 是否可以使用 0 欧姆电阻替换串联 LED?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    TPS92365x 的负载是多少? 不是用于 LED 还是其他用途? 我担心为什么这里连接 0 Ω。 =>恒流源输出不需要任何 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    明白。 感谢您的反馈!

    BRS

    卢西亚