This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563300:受保护的 VIN 和 VOUT 波形

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563638/tps563300-vin-and-vout-waveforms-under-protection

器件型号:TPS563300


工具/软件:

尊敬的团队:

我想向您询问 OCP 和 OVP 下的 VIN 和 VOUT 波形。 我在数据表中找不到如下图所示的波形、因此请与我分享。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey 您好:

    针对通过短接 VOUT 而发生的 OCP、显示的是 Vin 和 Vout。

    您能告诉我到底需要什么吗

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hitesh、

    对于 OCP、我理解您的评论。 是否有 OVP 下的 Vin 和 Vout 波形?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hitesh、

    有什么更新吗? 客户正在等待您的反馈。 如果 TI 有也请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey 您好:

    没有 OVP 的波形、您可以参考数据表中的 OVP 说明。

    我需要订购并检查 EVM、这可能需要一周的时间才能获得 EVM。 请告诉我您对此的评论。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hitesh、

    好的、我明白了。

    我需要订购并检查 EVM、这可能需要一周的时间才能获得 EVM。 请告诉我您对此的评论。

    请让我与客户核对您的评论、我会告诉您他们是否需要波形、甚至可能需要一周或更长时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hitesh、

    在我与客户进行检查时、他们请求了通过 EVM 确认的波形。 请使用 EVM 进行检查并发送给我。

    此外、还有一个问题、他们正在使用 TPS563300 在过压保护下验证电路板、但最大值为 输出电压的测量值高达 7.27V。 请查看如何将输出电压降至 6V 以下、并告诉我这一点。

    (红色:电感器电流,蓝色:输入电压,绿色:SW 引脚,黄色:输出电压)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是说看到了纹波吗?

    如果可能、请分享原理图。

    如果 Vout 高于设定输出电压的 115%、则会达到 OVP。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hitesh、

    请查看下面的原理图。 它们在 FB 的 R2 电阻器短接以实现 OVP 的条件下进行测试。 OVP 的情况是否正确?

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_TPS563300.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    短接 R2 不是检查 OVP 的正确方法。

    您可以通过移除两个电阻器在 FB 引脚上强制施加一些电压(确保具有低电流限制,例如 1mA)

    可以看到 OVP 升至 Vref 的 115%以上。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    您是否使用 EVM 完成了 OVP 测试? 完成后、请将波形发送给我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey 您好:

    我已经订购了 EVM、但尚未收到、

    我将在 2009 年 9 月 29 日之前向您提供最新结果。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    好的、如果您收到波形、请告诉我。

    此外、正如您告诉我的那样、客户验证了他们的电路板会强制 FB 引脚上的电压超过 0.8V。 检测到输出 OVP 阈值后、输出电压更改为约 400mV 的低电压。 正确吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey 您好:

    是的、正确的、基本上如果 FB 引脚上未施加外部电压、就可以获得正常的设定电压、如果您在外部强制施加一些大于 0.8V 的电压、输出将变为低电平。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它也应该在移除外部施加的电压后恢复。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey 您好:

    我通过减小输出电容来检查 OVP、并检查是否达到 OVP 电压是否会降低开关电压、请参阅下图

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    感谢您的支持。 我认为这有助于他们了解 TPS563300 的 OVP。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hitesh、

    还有一个问题、如何通过减小输出电容器来检查 OVP?

    检测到输出 OVP 阈值后、输出电压会更改为低电压。 但根据上面的波形图、它不会变为低电压。 请解释一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey 您好:

    是的、我减小了输出电容器。

    在波形中、一旦检测到 OVP、SW 引脚就已降至 0V、Vout 也已开始下降、一旦在一段抗尖峰脉冲时间后下降、它便会重新开始工作、因为这是非锁存模式。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hitesh、

    感谢您的反馈。

    我需要客户能够轻松理解并分步执行您的 OVP 测试详细设置条件。

    此外、他们在电路板上测试了 OVP、通过可变电阻器更改 FB 电压、但即使输出电压上升(5V 至高于 OVP 阈值)和下降(5V 至低于 UVP 阈值)、OVP/UVP 也不会运行。 是否正确?

    最后、他们希望使用具有 OVP 功能的降压转换器、以防止 MCU 因电源电压超过 6V 而严重损坏。 TPS563300 器件是否适合其应用? 如果不是、请推荐具有竞争力的价格的完美解决方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey 您好:

    您无法显式检查 OVP 阈值、因为只要 FB 引脚上的电压高于 Vref、LS FET 就会导通、即使对于 OVP 也是如此。

    相反、您需要产生电压瞬态、这是通过减小输出电容、然后通过负载突降来实现的、此时您可以看到、一旦 Vout 高于 OVP、LS FET 就会导通。

    是的、客户可以使用 TPS563300、通过测试团队测试内部块来测试 OVP、客户将无法访问所有内部块、但 IC 可以保证数据表中提供的 OVP 阈值。

    - Hitesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hitesh、

    感谢您发送编修。

    您需要创建电压瞬态、这是通过减小输出电容、然后是负载突降来实现的、此时您可以看到、一旦 Vout 高于 OVP、LS FET 就会导通。

    如果您将输出电容器从 44 μ F 减小到某个值、以及断开供电负载的频率、请告诉我。 UVP 测试的条件是什么? 严重过载或短路?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以将输出电容器降至 4.7uF、并尝试将 OVP 的负载从满载更改为空载、类似地、UVP 的空载更改为满载。

    该电容值仅用于测试。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hitesh、

    感谢您的支持。 让我检查一下您与客户的评论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hitesh、

    我认为、当 FB 引脚对地短路时、由于控制环路出现误差或击穿、OVP 无法正常工作。 正确吗?  

    即使 FB 引脚对地短路、OVP 是否有任何降压转换器可以正常工作? 如果是、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey 您好:

    我没有看到任何其他方法来测试 OVP。

    OVP 工作正常、就像它适用于其他降压转换器一样。您可以认为、一旦您超过 OVP 电压限制、该器件肯定会提供 OVP 保护。

    此外、我不明白、从该 FB 引脚接地短路的位置来看、我没有提到任何此类测试条件。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hitesh、

    FB 引脚接地短路我上面告诉过大家、这是客户的测试条件。 因此、我向客户推荐了您的测试方式、而不是客户的测试方式。 感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您的电子邮件、以便我们安排通话。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    由于您的支持、此测试条件问题已关闭。 因此您无需安排呼叫。 我很感激,直到现在。

    此致、