工具/软件:
尊敬的团队:
我想向您询问 OCP 和 OVP 下的 VIN 和 VOUT 波形。 我在数据表中找不到如下图所示的波形、因此请与我分享。

此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、 Hitesh、
在我与客户进行检查时、他们请求了通过 EVM 确认的波形。 请使用 EVM 进行检查并发送给我。
此外、还有一个问题、他们正在使用 TPS563300 在过压保护下验证电路板、但最大值为 输出电压的测量值高达 7.27V。 请查看如何将输出电压降至 6V 以下、并告诉我这一点。

(红色:电感器电流,蓝色:输入电压,绿色:SW 引脚,黄色:输出电压)
此致、
嗨、 Hitesh、
请查看下面的原理图。 它们在 FB 的 R2 电阻器短接以实现 OVP 的条件下进行测试。 OVP 的情况是否正确?
e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_TPS563300.pdf
此致、
嗨、 Hitesh、
感谢您的反馈。
我需要客户能够轻松理解并分步执行您的 OVP 测试详细设置条件。
此外、他们在电路板上测试了 OVP、通过可变电阻器更改 FB 电压、但即使输出电压上升(5V 至高于 OVP 阈值)和下降(5V 至低于 UVP 阈值)、OVP/UVP 也不会运行。 是否正确?
最后、他们希望使用具有 OVP 功能的降压转换器、以防止 MCU 因电源电压超过 6V 而严重损坏。 TPS563300 器件是否适合其应用? 如果不是、请推荐具有竞争力的价格的完美解决方案。
此致、
Jeffrey 您好:
您无法显式检查 OVP 阈值、因为只要 FB 引脚上的电压高于 Vref、LS FET 就会导通、即使对于 OVP 也是如此。
相反、您需要产生电压瞬态、这是通过减小输出电容、然后通过负载突降来实现的、此时您可以看到、一旦 Vout 高于 OVP、LS FET 就会导通。
是的、客户可以使用 TPS563300、通过测试团队测试内部块来测试 OVP、客户将无法访问所有内部块、但 IC 可以保证数据表中提供的 OVP 阈值。
- Hitesh。