This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4812-Q1:TPS48120 未启动

Guru**** 2608795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579369/tps4812-q1-tps48120-not-starting-up

器件型号:TPS4812-Q1


您好:

我想将 TPS48120-Q1 用作具有过流/短路检测功能的智能高侧开关。

根据下面的原理图、我遇到了 IC 无法启动的问题。

TPS48120_schematic.png

C1:输入电压 — 外部电池
C2:EN/UVLO 处的电压
C3:BST-SRC(C207 上的电压)
C4:栅极电压

SCR02.PNG

在+12V0 时、目前未连接负载、因此 I2t 不会出现问题。 BST 电压为~11V。
如您所见、IC 会每 60ms 尝试启用一次 MOSFET 栅极。 我不知道是什么计时器导致了这些重试。

您认为哪些因素会导致 IC 无法正常工作? 我是否错过了原理图中的一些故障。

 

此致
路德维希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludwig:  

    CH4 看起来不像它正在尝试启动栅极。 这是启用器件电荷泵且 INP 保持为低电平时 GATE 引脚的典型波形。  

    您可以看到栅极上升与 BST-SRC 一致。  

    您能否确认 INP 引脚看到的电压正确?  

    假设已确认 FLT 未使器件保持禁用状态。 验证 FLT 引脚是否为低电平/高电平。 如果您看到它为低电平、则监测 CI2T 和 CTMR 电压以查看正在发生的情况。  

    但根据您拥有的波形、INP 看起来没有变为高电平。  

    以下是 TPS4810 数据表中的示波器屏幕截图、但 TPS4812 也会出现相同的行为。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    在下图中、您可以看到信号:

    C1:INP (3.3V)
    C2:CI2T (~500mV)
    C3:BST (~11V)
    C4:CTMR (~30mV)

    FLT 引脚始终为低电平。

    此致
    路德维希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    我做了一个新的测量,并得到了以下结果:

    C1:INP (3.3V)
    C2:CI2T (~500mV)
    C3:BST (~11V)
    C4:CTMR (~30mV)

    现在可以看到 CTMR 的充电和放电时间达到 1.2s =设定的重试时间。
    电压可在 0.23V 和 1.2V 之间切换、并且有 32 个计数。 因此、这是数据表中所述的正确行为。

    您是否知道什么原因会导致 FLT 引脚保持低电平?

    此致
    路德维希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludwig:  

    CTMR 特定于当前事件。 鉴于您的 CI2T 未充电至 2V、这必须是短路事件、特别是。  

    这可能是导通 FET 时的浪涌问题。 在这些测试期间您没有负载、因此似乎不太可能发生适当的浪涌。 另一件事可能是 ISCP 引脚上的噪声。 我看到您在 ISCP 和 CS-之间放置了 C213、我们建议将其放置在 ISCP 和 DRN 上。 可以尝试一下吗? 并将值增加到 10nF。  

    我也很惊讶地看到您处于自动重试状态、但在 32 个周期后我看不到 CTMR 再次充电、这通常表明器件已成功导通、FLT 已恢复。 我希望出现如下所示的情况。

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    我增加了 C213 并将其设置在 ISCP 和 DRN 之间、但这没有任何变化。 (我意外使用了 TPS121 4. Q1EVM 作为参考、其中该电容器放置在 ISCP 和 CS-之间)。

    我将尝试通过 PCB 重新配备 TPS481 中的元件值 2. Q1EVM。

    此致
    路德维希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludwig:  

    CTMR 完成自动重试后、能否验证上述波形中输出未开启?  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    是的、我可以验证输出是否保持低电平。

    此致、
    路德维希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludwig:  

    我感到困惑的是、您的自动重试功能似乎没有重试。 通常、我期望 FLT 在重试周期后暂时变为高电平。 如果电流 FLT 仍持续存在、它将再次变为低电平、并在 CTMR 上开始另一个重试周期。

    电荷泵仍处于有效状态、如 BST 所示、这意味着它不能是 EN/UVLO。  

    3 个附加尝试:  

    1. 将 ISCP 增加到 100nF。 我见过一些客户需要 60nF。  
    2. 检查 ITMPO 引脚、确保这不是温度 FLT
    3. 尝试通过将 CI2T 直接拉至接地并使 IOC 悬空来禁用 IOC。 还可以通过将 SCP 直接连接到 DRN 来禁用 SCP。 ***如果您遇到真正的当前事件、这可能会导致 FET 损坏。 此处的目的是验证 FLT 是否由当前事件引起。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您发送编修。

    问题出在 ITMPO 引脚上。 我使用 47k 电阻器更改了 10k NTC 并且电路工作。

    此致、
    路德维希