您好:
我想将 TPS48120-Q1 用作具有过流/短路检测功能的智能高侧开关。
根据下面的原理图、我遇到了 IC 无法启动的问题。

C1:输入电压 — 外部电池
C2:EN/UVLO 处的电压
C3:BST-SRC(C207 上的电压)
C4:栅极电压
在+12V0 时、目前未连接负载、因此 I2t 不会出现问题。 BST 电压为~11V。
如您所见、IC 会每 60ms 尝试启用一次 MOSFET 栅极。 我不知道是什么计时器导致了这些重试。
您认为哪些因素会导致 IC 无法正常工作? 我是否错过了原理图中的一些故障。
此致
路德维希