This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74720-Q1:LM74720 升压转换器的开关频率

Guru**** 2608745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580348/lm74720-q1-switching-frequency-of-lm74720-boost-converter

器件型号:LM74720-Q1


您好的团队、

我知道 LM74720 升压转换器的开关频率不是固定的、它会受到外部补偿的影响。

  1. 根据典型用例、升压转换器是否具有任何通用开关频率范围?
  2. 当我们要使用示波器测量开关频率时、探测 Lx 引脚是否正常工作?
  3. image.png
  4. 此致、
  5. Kento
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    Lx 开关频率不固定。 探测 LX 电流没有任何帮助。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

     我的意思不是电流、而是 Lx 的电压。

     客户能否通过证明 Lx 电压来查看开关波形?

     或者、如果有其他引脚、客户可以证明在其系统中评估开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    LM74720 没有固定的开关频率、测量电压或电流没有帮助。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    [报价 userid=“576536" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580348/lm74720-q1-switching-frequency-of-lm74720-boost-converter/6090843

    LM74720 没有固定的开关频率、测量电压或电流没有帮助。

    [/报价]

    客户理解这一点。 不过、如果有一个引脚代表升压转换器的 SW 节点、它们应该能够估算预期的开关频率范围。

    因此、请回答以下问题。

    1.客户能否通过证明 LX 电压来看到开关波形?

    2.或者、如果有其他引脚、客户可以证明在其系统中评估开关频率?

    此致、

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    如您所见、在数据表中、在首次启动期间、VLX 具有不同的开关频率。 您可以进行探测、看看。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    此致、

    Kento