This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23525:TDDB 图请求

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23525, UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578750/ucc23525-tddb-plot-request

器件型号:UCC23525
主题中讨论的其他器件: UCC23513

您好的团队、

您能提供 UCC23525 的 TDDB 图吗?

我的客户要求进行器件认证。

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    以下是我们一款增强型隔离器件的 TDDB 寿命图、它基于业界通用 TDDB 测试以及 VDE 鉴定:

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    我在 UCC23525 数据表中没有找到这张 TDDB 图。

    您能确保该图适用于 UCC23525 吗?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    我的理解是、此图 适用于所用的器件 增强隔离 本次演示。 我能够在上找到此图的另一个版本 UCC23513 它是该器件的上一代版本。 这种关系是相同的、但该图显示了在较低施加电压下的预计寿命:

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    您能直接回答我的问题吗?

    您能提供 UCC23525 的 TDDB 图吗?

    我的客户正在考虑将其用于生命攸关的应用。

    他们需要 TDDB 图进行鉴定。

    其他隔离器件的 数据表中一直都有 TDDB 图、但为什么 UCC23525 没有它?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    我在上一条消息中附加的 TDDB 图(图 6-3)也适用于 UCC23525 。 这两种器件的绝缘规格表几乎相同、唯一的区别是 VDE (VDE V 0884-11 与 VDE 0884-17) 中新的认证要求。 隔离技术是相同的、因此额定值相同、因此上述 TDDB 图是正确的 UCC23525

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    这对客户的器件鉴定过程很重要。
    在哪里可以找到官方证据证明 UCC23525 使用与 UCC23513 相同的技术、UCC23513 的 TDDB 图也适用于 UCC23525?
    我认为、向 UCC23525 数据表中添加 TDDB 图应该是最简单的解决方案。
    再说一次、为什么 UCC23525 数据表没有 TDDB 图?
    此外、TDDB 图中 VDE V 0884-11 和 VDE 0884-17 之间的主要区别是什么?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    数据表的绝缘规格部分验证了相同的隔离技术。 这两种器件都使用增强型隔离技术。 这些等级均按照 VDE 0884 标准进行测试、 我将在下文讨论 0884-11 和 0884-17 之间的区别。

    若要将 TDDB 图添加到 UCC23525 数据表、我可以在内部联系以添加该图。

    VDE 鉴定不应影响器件的 TDDB 图、只应影响数据表中列出的额定值。 VDE 版本 0884-17 提高了一些鉴定测试要求、使 UCC23525 进一步符合 UCC23513 要求、并反映了数据表绝缘规格部分所述额定值的细微变化。 但是、由于两款器件都使用了增强型隔离技术、因此该图应同时适用于这两种器件。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    感谢您的解释。

    您能告诉我、什么时候能将 TDDB 图添加到 UCC23525 数据表中?

    从保管人的质量部门的角度来看、 他们不能简单地 在鉴定过程中使用绝缘寿命等生命攸关的参数。

    感谢 您的理解。

    我可以根据需要离线共享特定客户项目信息。

    此致、
    伊藤和树  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    我与 PE 团队确认了的 TDDB 图 UCC23513  也适用于 UCC23525 。 向添加了该 TDDB 图 UCC23525 数据表需要一些时间、因为需要进行修订过程。 如果您的客户特别需要图表  UCC23525 不接受的图 UCC23513 、请通过电子邮件联系、索取的 TDDB 图副本 UCC23525

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    我想 UCC23525 使用电感隔离、UCC23513 使用电容隔离。

    如果是、它确实使用了不同的隔离技术。

    您能否再次检查 UCC23513 的 TDDB 图是否仍然适用于 UCC23525?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    您是对的。 UCC23525 使用电感隔离、UCC23513 使用电容隔离。 不过、需要注意的是、隔离稳健性由信号传输所穿过的隔离材料决定、而不是由磁场或电场的使用决定。 两个器件使用相同的隔离材料、因此是两个器件的额定值 增强隔离 单价。

    由于我的初始措辞不准确、 增强隔离  是指隔离额定值、指的是器件的鉴定级别和最小隔离规格要求、而隔离技术是电容或电感等隔离方法。 UCC23525 和 UCC23513 的额定值 增强隔离 、因此 TDDB 图(基于鉴定和规格)适用于这两种器件。

    此致、

    Will