Other Parts Discussed in Thread: UCC23525, UCC23513
主题中讨论的其他器件: UCC23513
您好的团队、
您能提供 UCC23525 的 TDDB 图吗?
我的客户要求进行器件认证。
此致、
伊藤和树
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Will:
这对客户的器件鉴定过程很重要。
在哪里可以找到官方证据证明 UCC23525 使用与 UCC23513 相同的技术、UCC23513 的 TDDB 图也适用于 UCC23525?
我认为、向 UCC23525 数据表中添加 TDDB 图应该是最简单的解决方案。
再说一次、为什么 UCC23525 数据表没有 TDDB 图?
此外、TDDB 图中 VDE V 0884-11 和 VDE 0884-17 之间的主要区别是什么?
此致、
伊藤和树
尊敬的 Kazuki:
数据表的绝缘规格部分验证了相同的隔离技术。 这两种器件都使用增强型隔离技术。 这些等级均按照 VDE 0884 标准进行测试、 我将在下文讨论 0884-11 和 0884-17 之间的区别。
若要将 TDDB 图添加到 UCC23525 数据表、我可以在内部联系以添加该图。
VDE 鉴定不应影响器件的 TDDB 图、只应影响数据表中列出的额定值。 VDE 版本 0884-17 提高了一些鉴定测试要求、使 UCC23525 进一步符合 UCC23513 要求、并反映了数据表绝缘规格部分所述额定值的细微变化。 但是、由于两款器件都使用了增强型隔离技术、因此该图应同时适用于这两种器件。
此致、
Will
尊敬的 Kazuki:
您是对的。 UCC23525 使用电感隔离、UCC23513 使用电容隔离。 不过、需要注意的是、隔离稳健性由信号传输所穿过的隔离材料决定、而不是由磁场或电场的使用决定。 两个器件使用相同的隔离材料、因此是两个器件的额定值 增强隔离 单价。
由于我的初始措辞不准确、 增强隔离 是指隔离额定值、指的是器件的鉴定级别和最小隔离规格要求、而隔离技术是电容或电感等隔离方法。 UCC23525 和 UCC23513 的额定值 增强隔离 、因此 TDDB 图(基于鉴定和规格)适用于这两种器件。
此致、
Will