This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289-Q1:有关 TPS55289-Q1 运行和特性的问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579839/tps55289-q1-questions-about-tps55289-q1-operation-and-characteristics

器件型号:TPS55289-Q1


TI 团队大家好、

我目前正在评估 TPS55289-Q1 以用作 USB PD 电源、我想确认有关其运行情况和特性的几点。
您能否帮助澄清以下各项?


问题 1: 使能引脚时序
I²C 引脚被拉至高电平后、I ² C 通信和其他器件功能可用需要多长时间?


问题 2: 软启动行为
在第 5.5 节“电气特性“中、参数“软启动时间“是否指内部基准电压的启动时间?
此外、我的理解是否正确、实际 VOUT 斜升时间取决于 VOUT_SR 寄存器中配置的压摆率值?

image.png

image.png

 


问题 3 过流保护
如果 Current_Limit_ EN 被禁用、电感器电流限制功能也会被禁用吗?


问题 4 开关频率容差
关于第 5.5 节“电气特性“中的开关频率参数、
±10%的变化不包括外部电阻容差、这一点是否正确?
另外、设计是否应该确保实际频率(包括所有变化)不超过 2.2MHz?

image.png


非常感谢您的支持。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki、

    感谢您的联系。 我将研究这些问题并在下一个星期一中回复您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki、

    请看下面我的答复:

     VCC 为高电平而不是使能端为高电平后、I²C μ s 通信和其他器件功能可用。

    问题 2:是的、您的理解是正确的。

    Q3 否、CURRENT_LIMIT_EN 用于输出电流限值控制。 而不是电感器电流限值。 请查看以下规格:

    Q4-通常 开关频率变化很小、我们可以认为频率设置正确。  但可以保证 10%的容差、如果实际 fsw 超过 2.2Mhz、也很好、没有风险。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    感谢您的答复。

    我想确认关于第一季度的一点。
    在数据表的第 6.3.5 和 6.3.6 节中、描述了当 VIN 和 EN/UVLO 引脚电压超过其 UVLO 阈值 (VIN > 3V 且 EN/UVLO > 1.23V) 时、可使用 μ I²C 通信和其他器件功能。

    但是、在您的答复中、您提到了 VCC 为高电平后、n ü I²C 通信就可以使用了。
    您能否说明当 VCC 变为高电平时、或者当 VIN 和 EN/UVLO 超过其 UVLO 阈值时、哪个条件实际上会启用 I²C μ C 通信?

    此致、
    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 VIN 和 EN 超过其 UVLO 阈值后、VCC 将为高电平。 则将能够访问 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    感谢您的澄清。 很有道理。

    作为后续问题:
    当 VIN = 24V 且 4.7 µF 旁路电容器连接到 VCC 引脚时、
    您能告诉我 EN 引脚被拉高后 VCC 电压上升所需的大致时间吗?

    I²C、在将 EN 置为有效后、主机 MCU 开始 1 μ s 通信之前、是否有任何建议的延迟时间?

    此致、
    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki、

    我无法保证 th 近似时间、因为数据表中未指明该时间。

    通常、建议在 VIN 和 EN 超过 UVLO 线程保持时间之后进行 I2C 通信的时间为 1ms。

    谢谢、

    Colin