TI 团队大家好、
我目前正在评估 TPS55289-Q1 以用作 USB PD 电源、我想确认有关其运行情况和特性的几点。
您能否帮助澄清以下各项?
问题 1: 使能引脚时序
I²C 引脚被拉至高电平后、I ² C 通信和其他器件功能可用需要多长时间?
问题 2: 软启动行为
在第 5.5 节“电气特性“中、参数“软启动时间“是否指内部基准电压的启动时间?
此外、我的理解是否正确、实际 VOUT 斜升时间取决于 VOUT_SR 寄存器中配置的压摆率值?


问题 3 过流保护
如果 Current_Limit_ EN 被禁用、电感器电流限制功能也会被禁用吗?
问题 4 开关频率容差
关于第 5.5 节“电气特性“中的开关频率参数、
±10%的变化不包括外部电阻容差、这一点是否正确?
另外、设计是否应该确保实际频率(包括所有变化)不超过 2.2MHz?

非常感谢您的支持。
此致、