This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843321:开关频率与音调 (min)/Toff (min) 间的关系

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843321, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581311/tpsm843321-swiching-frequency-vs-ton-min-toff-min

器件型号:TPSM843321
Thread 中讨论的其他器件: TPS62933

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们选择此模块的主要原因是它指出最大占空比为 98%。

我想确认 TPSM843321 的开关频率。

在数据表中、(min) Toff/Toff (min) 指定如下:

image.png

image.png

我还知道、开关频率与 Ton/Toff 之间的关系是使用以下公式计算得出的。

image.png

 

当产生 4.5V 输出电压时、在 800kHz 的开关频率下、最小输入电压为 4.77V、使用 Ton (min)= 70ns(典型值)、如公式 (11) 计算得出。  

但表 6-3 指出、输入电压为 5V 时、200KHz 时的最小输出电压为 4.5V、800kHz 时为 3.5V。 哪一项是正确的?

我们正在通过 12V/5V 的输入电压设计 4.5V 的输出电压、但我们是否必须在 200kHz 下使用它?

image.png

表 7-1 还说明了 1MHz 下的工作模式、输入电压为 5.5V、输出电压为 5V (=占空比 91%)、那么您能告诉我哪一项信息是正确的吗?  

image.png

 对于输入电压为 12V/5V、输出电压为 4.5V 的设计、最佳开关频率是多少?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    请遵循表 6.3 开关频率与输出电压间的关系建议、

    对于输入电压为 5V、输出电压为 4.5V 的设计、最佳 开关频率为 200kHz、而对于输入电压为 12V 且输出电压为 4.5V 的设计、最佳开关频率在–2.2MHz 范围内、如表所述。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Usha-San、

    感谢您的回答。

    最大占空比列为 98%、我正在考虑使用表 7-1 中的示例作为基准、该表生成 5V 输出电压、输入电压范围为 5.5V 至 18V。

    我们希望使用此模块在 5V 至 12V 的输入电压范围内生成 4.5V 的输出电压。

    这意味着表 7-1 中的设计参数不正确、对吧?

    由于 Fsw=200kHz =5us、因此当占空比=90%(= 4.5V/5V x100) 时、Ton 为 4.5us、Toff 为 500ns。

    在这种情况下、98%的占空比不是一个拼写错误吗?

    在 5V 至 12V 输入电压范围内生成 4.5V/3A 输出的最佳器件是什么?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masahi:

    在该表中、他们可能会考虑将典型值 12V 作为输入、因此他们选择了开关频率作为 1MHz。

    对于这些规格 的 4.5V/3A 输出和 5V 至 12V 的输入电压范围、我们推荐 TPS62933

    PFA 产品链接:  TPS62933 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Usha-San、

    如果 TPSM843321 数据表中的表 6-3 (min) 占空比为主导、则有关音调/Toff (min) 的信息、其计算公式以及最大占空比= 98%的信息会造成误导。

    请同时更正表 7-1 中的信息。

    您能否仔细检查一下哪一个信息正确?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    这些是通用公式、可用于了解每个降压转换器的频率折返。

    由于这是一个模块、电感器位于 IC 内部、因此我们推荐使用表 6.3 来实现环路稳定性。

    我将一次查看设计要求表 7.1 并返回。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Usha、

    我们还有一个问题、能否解释为什么您推荐 TPS62933 而不是 TPS543x21?

    是否可以使用 TPS543x21 而不是推荐的 TPS62933?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    对于给定的规格、有许多适用的降压稳压器。

    是的、您也可以使用 TPS54x21。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Usha、

    感谢您的迅速答复。

    我们将考虑采用 TPS54x21 的配置。

    我们期待您对 TPSM843321 表 7-1 中的信息做出答复。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    请遵循表 6.3 的建议仅用于开关频率选择。

    表 7.1 设计参数只是显示计算的示例。 因此、请仅遵循表 6.3。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Usha、

    我们知道表 6-3 中的限制条件是本模块中最主要的。

    我们将考虑改用 TPS54x21。

    此致、

    Masashi