Thread 中讨论的其他器件: TPS62933
尊敬的 Sis 和 Madams:
我们选择此模块的主要原因是它指出最大占空比为 98%。
我想确认 TPSM843321 的开关频率。
在数据表中、(min) Toff/Toff (min) 指定如下:


我还知道、开关频率与 Ton/Toff 之间的关系是使用以下公式计算得出的。

当产生 4.5V 输出电压时、在 800kHz 的开关频率下、最小输入电压为 4.77V、使用 Ton (min)= 70ns(典型值)、如公式 (11) 计算得出。
但表 6-3 指出、输入电压为 5V 时、200KHz 时的最小输出电压为 4.5V、800kHz 时为 3.5V。 哪一项是正确的?
我们正在通过 12V/5V 的输入电压设计 4.5V 的输出电压、但我们是否必须在 200kHz 下使用它?

表 7-1 还说明了 1MHz 下的工作模式、输入电压为 5.5V、输出电压为 5V (=占空比 91%)、那么您能告诉我哪一项信息是正确的吗?

对于输入电压为 12V/5V、输出电压为 4.5V 的设计、最佳开关频率是多少?
此致、
Masashi