This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762DQ1EVM:TPS25762DQ1EVM Tiva 固件

Guru**** 2609415 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, TPS25762DQ1EVM, TPS25762-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581291/tps25762dq1evm-tps25762dq1evm-tiva-firmware

器件型号:TPS25762DQ1EVM


尊敬的 TI:

到目前为止、我尝试启动基于 TPS25762CAQRQLRQ1 的设计而没有太多成功。

我已经设法从外部刷写 I2C EEPROM、并且能够进入 FWUPD 模式并刷写自定义配置。

当 TVSP 打开(EE 引导模式)后、我确实可以看到 EEPROM 端口上的 I2C 流量、因此我假设固件已加载。 通过查看 CC 线路、如果没有灌电流、我确实会看到 3V3 脉冲、并且我确实看到连接了灌电流((PD 测试仪)的不同电压电平:

但是、VBUS 线路上不存在电压。

我尝试了许多简单的配置、但到目前为止没有输出电压。

虽然我有几个 EK-TM4C123GXL、但我没有 EVM。

是否可以共享 TPS25762DQ1EVM Tiva 固件以将其刷写到某个 Tiva 板中并将其用作 USB-I2C 转换器来与电路板通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miklos:

    您似乎有两个问题:

    1.遗憾的是、我们无法共享 TIVA 代码、但您可以通过多种方法(例如使用 Aardvark)直接执行 I2C 闪存。 请查看 TPS257XX-Q1-GUI 配置指南中的“5 应用配置下载“

    2.当您申请 访问权限 以下载产品页面上的 TPS257XX-Q1 固件包时、请查看同一文件夹中的 762 示例固件、以查看这是配置问题还是硬件问题。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    1.我不需要代码、如果我正确理解 EVM 原理图、原始二进制文件就可以在 Tiva 评估板上正常运行。

    我不需要 TIVA 连接即可刷写、但用于硬件问题诊断。

    2.在固件软件包中没有任何 TPS25762-Q1 示例 C 型号、因此我无法直接刷写任何示例。 我假设默认配置应该可以正常工作、但正如我提到的、它不会启动 VBUS 电源。  
    我已经检查了 CC 线路(请参阅上面的)和 EEPROM I2C 线路(看起来像是 EEPROM 内容)以及 EN/UVLO 引脚、在这里我测得的电压为 2.3V。
    除了通过第二个 I2C 端口进行诊断之外、我有点幸运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miklos:

    如果您使用的是 C 版本、并且生成固件的基本映像 适用于 D 器件、则不起作用。 请检查以将文件名发送给我。

    我们建议评估修订版 D、因为 C 不会继续。

    BR、

    Ke Wang   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    是的、该工具警告我不兼容、因此我使用的是 F311_03_11_0001_ReleaseFiles 中的文件、我假设这些文件应该可以正常工作?

    是否也禁止以二进制格式共享 TIVA 固件?

    从 11 月 9 日开始、我尝试将我的电路板启动到农业技术工厂、因此我真的没有太多的选择来迁移到 D 版本芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marton:

    可以检查附加的配置吗? 它在我的 762C EVM 上工作。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/base_5F00_lowregion_5F00_F311_5F00_guiCfg_5F00_3_2D00_14_2D00_25_2D00_51_5F00_full_5F00_flash.bin

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS25762CQ1_5F00_V8.03_5F00_10_2D00_29_2D00_2025_5F00_14_2D00_23_2D00_5.json

    如果这适用于您的硬件、您可以向我发送您的 JSON、我将会了解一下。

    如果这不起作用、可能需要进行硬件检查。

    BR、

    Ke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    我已经使用外部编程器将整个映像刷写到 I2C EEPROM、但情况是相同的。
    我注意到、线圈比其他带有热像仪的部件热一些:



    在移除 IC 并在两个网络之间测量到 4 Ω 电阻之前、我意识到 SW1 线路对 VIN 短路。

    我移除了 TPS 测量的封装上引脚之间的电阻:器件可能已损坏。

    我更换了 IC、现在 60mA 空闲功耗已消失(它应该低于 10mA、因为它在我的工作台 PSU 2 位显示屏上看不到)、但 VBUS 上的输出电压出现波动:现在我的输出电压为 3.56V、但我也看到过 9V。 我注意到 LDO 输出也为奇数(5V 电源轨上没有电压)。

    我再次更换了 IC、现在有 LDO 输出、通过 USB 重新刷新了配置 USB(以防根据您提供的配置)。 但仍然没有 VBUS。

    根据提供的配置、在没有任何器件连接的情况下、VUSB 应可达到 5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marton:

    未连接任何器件时、Vbus 应为 0。 需要与适当负载进行握手。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论是使用有源 PD 器件还是使用 5K1 下拉电阻、都不存在输出电压。
    现在、我很明显没有输出电压的原因:SW 线路一次又一次地短接至 VIN。
    这看起来与该问题相同:

     TPS25762-Q1:排除连接 USB 设备时的即时故障
    为了更容易跟进、我打开了一个新问题:
    e2e.ti.com/.../tps25762-q1-tps25762-q1-troubleshooting-immediate-failure-when-usb-device-is-connected-2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marton:

    如果需要、我们可以移动到新线程。 但我觉得你需要弄清楚为什么“ 我移除了 IC 并在两个网络之间测量了 4 欧姆。“ 我认为这没有道理。

    我现在关闭该主题。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为,对于后代,以一个单独的线索跟进会更容易。 在有关 Tiva 固件的线程下开始查找有关短路输出的信息可能并不是理想之选。