尊敬的 TI:
到目前为止、我尝试启动基于 TPS25762CAQRQLRQ1 的设计而没有太多成功。
我已经设法从外部刷写 I2C EEPROM、并且能够进入 FWUPD 模式并刷写自定义配置。
当 TVSP 打开(EE 引导模式)后、我确实可以看到 EEPROM 端口上的 I2C 流量、因此我假设固件已加载。 通过查看 CC 线路、如果没有灌电流、我确实会看到 3V3 脉冲、并且我确实看到连接了灌电流((PD 测试仪)的不同电压电平:

但是、VBUS 线路上不存在电压。
我尝试了许多简单的配置、但到目前为止没有输出电压。
虽然我有几个 EK-TM4C123GXL、但我没有 EVM。
是否可以共享 TPS25762DQ1EVM Tiva 固件以将其刷写到某个 Tiva 板中并将其用作 USB-I2C 转换器来与电路板通信?