This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:UCC25661 LLC 转换器–空载时无输出(申请设计审查和放大器;调试指南)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580743/ucc25661-ucc25661-llc-converter-no-output-at-no-load-request-for-design-review-debug-guidance

器件型号:UCC25661


TI 团队大家好、

我正在使用 UCC25661 LLC 转换器设计中的谐振控制器、感谢对启动行为的设计审查和指导。 尽管半桥上有开关活动 空载时无输出电压

 设计概述  

  • 控制器: UCC256613DDBR

  • 输入 (VRECT): 标称值为 170 VDC

  • 输出: 20 VDC、140 W

  • 拓扑: 具有分立式 LR 和变压器 Lm 的 LLC

  • 目标效率: 92%

  • 控制器偏置:

    • VCCP = 11.2V

    • V5P = 5.0V(稳定)

  • 谐振元件(实际):

    • LR = 20 µH(分立式)

    • CR = 0.1 µF

    • LM = 150 µH

    • f₀≈112.5kHz

  • 变压器匝数比: NP:NS = 3.75:1

  • 校正: 全波中心抽头二极管

  • 负载条件: 空载 (0A)

控制器配置

  • TSET 网络: 576k Ω/100k Ω→VTSET≈0.74V

    →μ F 设计的最小开关频率≈95kHz(选项 4)

  • LL 网络: 560k Ω/180k Ω→VLLB≈1.21V

    →Ω 与电子表格目标匹配 (~1.20V)

  • iSNS 网络: 根据数据表示例 (R = 4.99k Ω、C = 2.2nF)

  • BLK 分压器: 设置为约 153V 至 187V 的欠压阈值

观察到的行为

  • 向 VRECT 施加 170VDC 时:

    • VCCP = 11.2V、V5P = 5.0V

    • TSET = 0.74V(稳定)

    • LL 引脚= 1.21V(稳定)

  • 输出端不会产生电压 (次要)

公钥

您能帮助我验证一下:

  1. 任何引脚配置(TSET、LL、ISNS、BLK 或 FB 网络)是否都可能阻止启动或功率传输、即使在存在开关时也是如此。

  2. 观察到的空载稳频行为是否可能表明运行卡在保护状态或突发进入状态。

  3. 选择的 LR/Lm 比 (20 µH / 150 µH) 或增益范围可能会阻止启动时电压累积。

  4. 针对“开关但无次级输出“条件的启动序列测量或已知常见故障模式的任何建议。

我附上了完整的原理图 (PDF) 和 TI LLC 设计计算器电子表格结果、以供参考。
Schematic_102725.pdf
TI_LLC_calculator_2.xlsx

提前感谢 为了审查此设计 — 我非常感谢您深入了解这种“切换但无输出“情况的可能原因。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moyukh:

    感谢您将所有细节整合在一起。

    请允许我查看您的原理图和设计计算器。

    同时,请您确认您仅在无负载情况下,而不是在任何其他负载情况下面临此问题。

    此外、请附加空载时的支持波形。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚米尼语:

    我已尝试测量其他负载的输出、但无法获得信号。 我还观察到电路板短暂地为大约 1 秒供电、但随后停止正常工作。 我随附了示波器布线、以便展示在空载条件下观察到的情况。 紫色迹线是以其接地为基准的输出 20V、黄色迹线是以 AGND 为基准的 LO。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moyukh:

    我发现您分享的设计计算器未根据您的设计进行更新、您能否更新并分享。

    另外、在第一个波形中、水平标度是 2ms 吗?

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚米尼语:

    是的、第一个波形是 2ms/div 水平刻度、第二个波形是 20us/div、最后一个波形是 1ms/div。

    您注意到哪些计算未正确更新?

    谢谢、
    - Moyukh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moyukh:

    感谢您的确认。

    抱歉,在设计计算器上有一个过度的检查。

    您能检查高侧脉冲在空载时,请共用开关节点 LO 和 HO 谐振电流。

    请确认系统在满负载条件下工作正常。

    此外、我从设计计算器中观察到了以下内容。

    空载增益曲线(虚线)未越过最小增益(绿线)、因此系统在较高 Vin 下可能无法令人满意地工作、您能否请使用最小 Vin 检查是否发现了这个问题。

    2.OVP/OTP 引脚设置显示如果输出达到 20.5V、系统将进入故障状态、裕度非常小、因此可能会达到 OVP。

    请将 OVP 限制增加到 130-140%。

    此致、

    亚米尼。