Other Parts Discussed in Thread: LP5813
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LP5813
您好团队:
我正在评估 LED 驱动器 LP5813。
微控制器和 LP5813 之间的 I2C 通信运行良好。
我可以写入和读取所有寄存器。 我可以打开 RGB LED 并设置颜色和亮度。
LP5813 由 1.8V 电源供电、在 VOUT 引脚上测量 3V 电压。
但是、修改 Dev_Config_ 0 寄存器中的 BOOST_Vout 无效。 无论输入的值是多少、始终在 VOUT 引脚上测量 3V。
我是否错过了一些东西? 有什么想法吗?
以下是设计: