Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, TPSM81299
器件型号: CC2340R5
主题中讨论的其他器件: TPSM81299
我想在 CC2340R5 设计中使用 1.5V 电池 大概我会需要某种外部升压转换器… 您会推荐哪一部分???
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:Niklas 和 Nini、
我使用的是来自 TI CC2340R5 LaunchPad 的 TPSM81299 评估板上游、并确保功率测量设置正确…
我的测试用例是在 CC2340 上运行周期性的 1Hz BLE 广播应用 使用 Joulescope JS220 精密能量分析仪,我能够以极高的采样率实时测量电流/电压/功率 这些捕获结果完全符合预期、并与 CC2340 数据表中睡眠电流、TX 功率等规格相匹配。
许多 JS220 配置之一允许我将上游电源发送到分析仪,然后在内部测量电流时“通过“V+和 V- 这非常方便、因为 LaunchPad 不会暴露电流测量跳线… 我的终极电源是台式电源
CC2340 具有内部直流/直流转换器、其“甜点“约为 2V2 ... 换句话说、当我以 2V2 与 3V0 为器件供电时、消耗的能量更少;与数据表一致、以 1V8 为器件供电实际上不太理想!!!!
我正在将 CC2340 与一些竞争对手的器件进行基准测试、这些器件实际上可以在 1V5 电压下运行--对于一些可穿戴传感器来说非常重要… 我的理由是使用 TPMS81299 将我的 1V5 电源“升压“到最佳的 2V2、然后馈送到 CC2340 本身
一切都正常、因为应用正常工作、CC2340 的电压为 2V2… 我的工作台电源供应 1V5 进入 TPMS81299 .
现在、我想从 1V5 电源(实际上是电池)的角度来测量功耗 在相同的功率分析配置中使用 JS220、我将工作台电源馈入 JS220、并使升压转换器在 1V5 电压下进行 JS220“功率“(进而在 2V2 下为 CC2340 供电)...
我不确定我相信结果--当设备在主动传输数据包时功耗略高、但在深度睡眠时平均电流消耗却低得离谱… 后一个数字通常在~500nA 范围内;我的测量值小于 10nA!!!!!
基本上、我将尝试回答以下关于固定硬件/软件配置的问题: 当以 3V0、2V2 和 1V5 电时、被测器件每秒消耗的能量为多少... 我的功率分析仪可以通过直接为设备供电来轻松处理前两种情况
建议????
您好 Bob、
尊敬的 Nini:
我找到了一些描述使用类似 TPMS 设备进行电流测量的在线资源 和我能够捕捉一些信息与我的 joulescope js220 ..
第一件事是测量 TPMS 输出 (2V2) 侧的功耗... 然后将其馈送到我运行 BLE 广播应用程序的 CC2340 LP 中 以下是典型的无线电事件:

这里的一切都很好… 结果或多或少都与我直接通过台式电源为 CC2340 LP 供电时所看到的结果相符
在这种情况下,当然,我是供电的 TPMS 在 1V5 .. 现在、我使用 JS220 以 4 线开尔文配置测量了 TPMS 输入端的功耗 我捕获的波形看起来与输出不一样:

唯一看起来“正确“的是、2V2 输出事件 (16uJ) 期间的功耗实际上是 1V5 输入侧的 18uJ、反映了升压效率为 88%(大致符合我的预期)
我不明白(为什么我会怀疑)波形的形状——它应该或多或少地与原始输出波形匹配吗???
此外、这些无线电事件之间还有 1 秒的“深度睡眠“... 在这种模式下、CC2340 的电流消耗约为 500nA、这反映在输出捕获...
在输入端,我得到了几乎 800ms 的*负*电流读数后,我回到深度睡眠. 下一个事件发生之前的最后 200ms 显示了更合理的 1uA 至 2uA 范围内的电流…
我甚至可以正确地处理这个问题… 我知道运行 CC2340 @ 2V2 需要多少能量 我只是尝试计算使用 TPMS 的开销,以提高这个特定的工作负载的 1V5 输入.. 我想在这里有一些开销,我只是想知道如何测量它,考虑到我的工作量..
至于 Keithley 分析仪,joulescope 的精度是其两倍,价格约为其一半
负电流值不是启动问题 我看到这些负值*每次*系统返回深度睡眠... 当我看 10-20 个事件(超过 10-20s ),每一个事件的能量是约 18uJ ... 睡眠电流读数基本上是负平均值!!!! 对于所有事件、我仅在每个睡眠周期结束时看到 1uA 至 2uA 的范围…
您能解释一下为什么输入捕获看起来与输出捕获有很大不同吗??? 我担心的是,我*不*正确地考虑了 TPMS 开销--尤其是当目标处于深度睡眠时