This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:使用 1.5V 电池为 CC2340R5 供电

Guru**** 2814385 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, TPSM81299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579230/cc2340r5-powering-a-cc2340r5-with-a-1-5v-battery

器件型号: CC2340R5
主题中讨论的其他器件: TPSM81299

我想在 CC2340R5 设计中使用 1.5V 电池  大概我会需要某种外部升压转换器…  您会推荐哪一部分???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、bob、  

    您将需要 升压(升压)转换器、我已将此 E2E 帖子相应地移至相应的论坛。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    您能否添加有关 DC/DC 升压转换器的目标输出电压和输出功率要求的详细信息?
    在此基础上、我们可以寻找合适的器件。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我将为 CC2340R5 器件供电、该器件在以 2V2 供电时“最佳“运行  最大功耗可能低于 20mW。。  为了与同类产品中的其他器件竞争、我想使用 1V5 电池

    因为我是基准功率在这一点,我理想地能够使用一些“评估板“的任何升压转换器,你命令..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用正确的滤波器、我找到了 TPSM81299…  看起来这是针对我的应用程序(例如,可穿戴医疗),并有一个开发板..  你可能想确认我没有错过任何东西…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    感谢您的反馈。
    我同意 TPSM81299 应符合规格要求。
    让我在内部检查这是否已经是最合适的器件推荐。

    我们将于明天返回给您。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    您好!

    Bob、

    TPSM81299 非常适合这种情况、具有超低 Iq。 您可以在线应用 EVM 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Niklas 和 Nini、

    我使用的是来自 TI CC2340R5 LaunchPad 的 TPSM81299 评估板上游、并确保功率测量设置正确…

    我的测试用例是在 CC2340 上运行周期性的 1Hz BLE 广播应用  使用 Joulescope JS220 精密能量分析仪,我能够以极高的采样率实时测量电流/电压/功率  这些捕获结果完全符合预期、并与 CC2340 数据表中睡眠电流、TX 功率等规格相匹配。

    许多 JS220 配置之一允许我将上游电源发送到分析仪,然后在内部测量电流时“通过“V+和 V-  这非常方便、因为 LaunchPad 不会暴露电流测量跳线…  我的终极电源是台式电源

    CC2340 具有内部直流/直流转换器、其“甜点“约为 2V2 ...  换句话说、当我以 2V2 与 3V0 为器件供电时、消耗的能量更少;与数据表一致、以 1V8 为器件供电实际上不太理想!!!!

    我正在将 CC2340 与一些竞争对手的器件进行基准测试、这些器件实际上可以在 1V5 电压下运行--对于一些可穿戴传感器来说非常重要…  我的理由是使用 TPMS81299 将我的 1V5 电源“升压“到最佳的 2V2、然后馈送到 CC2340 本身

    一切都正常、因为应用正常工作、CC2340 的电压为 2V2…  我的工作台电源供应 1V5 进入 TPMS81299 .

    现在、我想从 1V5 电源(实际上是电池)的角度来测量功耗  在相同的功率分析配置中使用 JS220、我将工作台电源馈入 JS220、并使升压转换器在 1V5 电压下进行 JS220“功率“(进而在 2V2 下为 CC2340 供电)...

    我不确定我相信结果--当设备在主动传输数据包时功耗略高、但在深度睡眠时平均电流消耗却低得离谱…  后一个数字通常在~500nA 范围内;我的测量值小于 10nA!!!!!

    基本上、我将尝试回答以下关于固定硬件/软件配置的问题: 当以 3V0、2V2 和 1V5 电时、被测器件每秒消耗的能量为多少...  我的功率分析仪可以通过直接为设备供电来轻松处理前两种情况

    建议????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    您应该使用积分来测量电流、这会更加准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能在这里给我一些更多的细节吗…   

    我是否仍在使用我的 joiulescope 分析仪????    有关所有可能的配置、请参阅本手册第 9 节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    您是否安装了 DM6500?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我不,但告诉我如何将 DM6500 连接到 TPMS ,我会做一些类似我的 Joulescope JS220 .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob、

    请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    我找到了一些描述使用类似 TPMS 设备进行电流测量的在线资源  和我能够捕捉一些信息与我的 joulescope js220 ..

    第一件事是测量 TPMS 输出 (2V2) 侧的功耗...  然后将其馈送到我运行 BLE 广播应用程序的 CC2340 LP 中  以下是典型的无线电事件:

    这里的一切都很好…  结果或多或少都与我直接通过台式电源为 CC2340 LP 供电时所看到的结果相符

    在这种情况下,当然,我是供电的 TPMS 在 1V5 ..  现在、我使用 JS220 以 4 线开尔文配置测量了 TPMS 输入端的功耗  我捕获的波形看起来与输出不一样:

    唯一看起来“正确“的是、2V2 输出事件 (16uJ) 期间的功耗实际上是 1V5 输入侧的 18uJ、反映了升压效率为 88%(大致符合我的预期)

    我不明白(为什么我会怀疑)波形的形状——它应该或多或少地与原始输出波形匹配吗???

    此外、这些无线电事件之间还有 1 秒的“深度睡眠“...  在这种模式下、CC2340 的电流消耗约为 500nA、这反映在输出捕获...

    在输入端,我得到了几乎 800ms 的*负*电流读数后,我回到深度睡眠.  下一个事件发生之前的最后 200ms 显示了更合理的 1uA 至 2uA 范围内的电流…

    我甚至可以正确地处理这个问题…  我知道运行 CC2340 @ 2V2 需要多少能量  我只是尝试计算使用 TPMS 的开销,以提高这个特定的工作负载的 1V5 输入..  我想在这里有一些开销,我只是想知道如何测量它,考虑到我的工作量..

    至于 Keithley 分析仪,joulescope 的精度是其两倍,价格约为其一半

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    您可以使用 joulescope、 读取平均数据。

     请在启动后以稳定状态进行测试。 1uA 至 2uA 范围更合理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负电流值不是启动问题  我看到这些负值*每次*系统返回深度睡眠...  当我看 10-20 个事件(超过 10-20s ),每一个事件的能量是约 18uJ ...  睡眠电流读数基本上是负平均值!!!!  对于所有事件、我仅在每个睡眠周期结束时看到 1uA 至 2uA 的范围…

    您能解释一下为什么输入捕获看起来与输出捕获有很大不同吗???  我担心的是,我*不*正确地考虑了 TPMS 开销--尤其是当目标处于深度睡眠时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    Vin*Iin % efficiency=Vout*Iout。 由于存在电感器纹波、而输出通过电容器进行滤波、因此输入电流纹波非常大。