This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:在轻负载条件下(负载功率低于 2W)、芯片会出现 VDD 断电并反复重新启动

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, PMP22244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579288/ucc28782-under-light-load-conditions-load-power-below-2w-the-chip-experiences-vdd-power-loss-and-repeatedly-reboots

部件号: UCC28782
主题: PMP22244 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 工程师:

使用 UCC28782 芯片时遇到了一些问题、想征求您的建议。

我的电流电路设计参考了 PMP22244 结构。 使用参数设计表计算特定参数后、结果如下所示、输入:220VAC 输出:17.2V/2A 变压器比率:8:1:1。

image.png

当前问题是 VDD 电压在轻负载条件下不稳定、并会反复重新启动。 如图所示、这是 220VAC 输入和 1500 Ω 负载条件下的 VDD 波形。

image.png

当负载电阻小于 170 欧姆时、VDD 电压保持稳定、输出也稳定。

我想问这种情况背后可能有哪些原因、以及我应该如何解决。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会回到您的身边、正在进行相关工作。

    此致

    谢谢你

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    轻负载条件下的输出电压是多少、 观察到的 VDD 波动程度/示波器中的通道比例是多少?

    此致

    谢谢你

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在轻负载条件下、输入波形在 2V 和 17V 之间波动、如图所示。

    VDD 电压波动范围为 10.5V 至 18.8V。

    示波器通道的垂直轴为 10V/div、水平轴为 1s/div。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是 V_BULK 波形吗?  

    谢谢你

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是 220VAC 输入和 1500 Ω 负载下的输出波形。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    VDD 偏差的可能原因是当 Vo 达到 17V 并且在轻负载条件下稳定在 17V 后、会激活一些保护机制、来停止 PWML、并且当 VDD 达到 VDD (off)(10.6V) 时、UVLO 周期开始并发生重新启动、以便 VDD 达到 VDD (on)(17V)、然后 Vo 再次达到 17V 并重复相同的操作。  

    因此、要找出导致激活哪种类型保护的原因、需要在 Vo 开始降低时立即检查 VAUX 绕组电压、Bin 电压、检查升压转换器 PWM。

    因此、如果您可以提供波形、便有可能找出原因。

    谢谢你

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    图 1 到图 3 显示了不同时基下 VAUX 的波形。蓝色的波形是 VDD、绿色的波形是 AUX。

    Bin 的波形如下所示。蓝色波形为 VDD、绿色波形为 Bin。

    接下来是 PWML 波形。蓝色波形是 VDD、绿色波形是 PWML。

    最后是 PWMH.PWMH、蓝色是 VDD、绿色是 PWMH。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您提供波形。

    如波形所示、当 VAUX 超过 20V 时、由于 VVS(VS 引脚上的电压)>= 4.55V(在内部生成 OVP 阈值)、因此在 1.5 秒的重新启动过程开始后、VDD 出现波动、因此会触发 OVP。 为了克服这个问题、根据我的理解、调整 VS 引脚上的电阻器 (Rvs1 和 Rvs2) 以使 OVP 不会触发可能会有所帮助。  

    此致

    谢谢你

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的答复。  我会尝试一下。这可能需要一些时间。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您遇到任何问题、请抽出时间与我们联系。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    非常感谢您的帮助。 系统现在工作正常。 但是、我注意到两种现象、我不确定它们是否正常。 请你就此提供指导。

    现象 1:系统在 220VAC 输入和 1500 Ω 负载下正常运行后、VDD 电压超过 25V(图 1)。 随着负载功率的增加、VDD 也会上升、在 200 欧姆的负载下接近 30V(图 2)。

    现象 2:当系统负载为 100 欧姆时、会出现下图所示的波动、之后电压会再次稳定在 20V 以下。

    这两种现象是否正常?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请问、以前的 VDD 波动问题已得到解决、因此发生了哪些变化?

    对于现象 1(图 1)、1500 欧姆负载下的输出电压是多少?

    根据数据表的第 8.4.13.3 节、当负载电压增加到 15V 以上时、如果辅助与次级匝数比为单位、VDD 遵循 Vo。 因此、Vo 高时 VDD 增加是正常的。

    对于现象 2、这种现象是在负载变化过程中的启动/瞬态现象吗?

    此致

    谢谢你

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    为了解决 VDD 波动问题、我首先将 RVS1 增加到 56kΩ、而不进行其他更改。 随后、我观察到随着负载功率的增加、VDD 电压超过 30V。 然后、我将变压器修改为 10:1:1 配置、并根据设计电子表格的计算更新了 RCS、ROPS 和 Rrdm。
    在 1500 欧姆负载下、我设计的输出为 17.2V、但实际输出为 16.8V。 如果我想降低 VDD 电压、是否应该更改辅助绕组和次级绕组之间的比率?
    关于现象 2、是的、它发生在负荷调整期间、在稳定之前只发生过一次。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您分享所做的更改。

    是的、您是对的、在 Vo 较高时似乎降低 VDD、更改辅助次级的匝数比可能会有所帮助。

    关于现象 2、您能否提供 CS 引脚电压波形? 我认为在负载变化期间激活了一些保护功能、因此会重新启动 VDD。 还有 Vo 波形、PWML 波形。

    此致

    谢谢你

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    图 1 以蓝色显示 VDD、以绿色显示 CS。 图 2 以蓝色显示 VDD、以绿色显示 PWML。 图 3 显示了输出。 所有条件均基于 220VAC 输入、负载从 200 Ω 切换至 100 Ω。

    此外、我从图 3 中注意到、输出波动非常显著。 您能否提供有关减少这种波动的方法的建议?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果在从 1500 Ω 到 200 Ω 的负载变化期间、Vo 在任何负载条件下都没有上升到 25V、我认为升压转换器在 CCM 模式下运行、因为在 CCM 下、Vo 将高于 DCM。  

    继续研究、为什么 VDD 会随着负载从 200 Ω 变为 100 Ω 而上升。

    我们会尽快做出响应

    此致  

    谢谢你

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我觉得在从 200 Ω 到 100 Ω、OPP、PPL、OCP 转换期间、由于其 CS 引脚电压未超过其阈值、因此不会激活保护功能。 据我说、只有 OTP 或 VDD 过压保护可能被激活、因此会重新启动。 检查 FLT 引脚电压可能有助于了解 OTP 是否已激活。

    此外、检查 BSW 引脚电压、以了解升压如何运行。 此外、如果负载转换期间可能出现次级绕组电压并将其与 BIN 引脚电压进行比较、可能有助于找出 VDD 升高的原因。

    此致

    谢谢你

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    负载传输期间 FLT 引脚的波形如下面的图 1 所示。 同时、BSW 的波形如图 2 所示。 很抱歉、目前无法在传输期间测量次级绕组的电压。 BIN 引脚的波形如图 3 所示。

    使用 200 欧姆负载供电时、我观察到 BSW 在上升之前短暂稳定在 20V、如图 4 所示。我不确定此信息是否有助于故障诊断。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否捕获 10us/div 或 20us/div 等较低时间标度的波形、以便清楚地看到负载转换时引脚 (CS、FLT、VAUX、Vout) 处的电压是多少?

    还要检查 Vin ie V_BULK 是否保持恒定?

    谢谢你

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    负载开关期间、CS 波形如图 1 所示、图 2 所示为 FLT、图 3、图 4 和图 5 所示为 VAUX、图 5 所示为重负载下的 VOUT 波形。

    我已经确认输入电压 Vin 是稳定的。

    谢谢你

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您分享图片

    您能否提及图 1、图 2 和图 3 中发生的负载切换瞬间?

    此致

    谢谢你

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我很抱歉不想这么做。 我在图中用箭头标记了特定的时刻。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您发送编修

    您能否显示 IC 正在进入重启模式(就在它进入重启模式时)时的波形。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您指的是图 1 中的波形吗? 我已经将其放在图 2 中。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、正确、您能否分享、在重启模式的这一刻、CST、FLT、VAUX、VS 引脚的波形。

    此致

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这四个图分别表示 CS、FLT、VAUX 和 VS。 我已经用箭头标记了特定发生节点。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您分享波形。

    我建议查看这些引脚的数据表设计程序、检查 VS、CS 以及 FLT 引脚的阈值、同时检查这些引脚上的电阻器设置的阈值、而不是在复位模式触发瞬间检查波形、这样您就可以知道哪个引脚的电压超过会导致复位、从而解决问题。

    谢谢你

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    非常感谢您的耐心解释。 我将再次查看该手册。 我还有一个问题要问你。 目前、我的工作在重负载条件下会出现明显的纹波、如图 1 所示。 我已经尝试调整一些参数并添加了一个 LDO 系统、但输出没有得到改善。 想知道如何减少这种纹波。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我建议检查漏电感、在进入重负载条件时 VDD 可能会增加是由于绕组之间失去耦合、因此重负载条件下泄漏能量的增加会导致 CVDD 充电更多。

    对于重负载下的纹波问题、建议按照数据表设计过程检查输出电容值。

    此致

    谢谢你

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    好的、非常感谢。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢你