Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM46002-Q1, LM46002
器件型号: LM46002-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5122、 LM46002
早上好、 我进行逆向工程的一种传统设计是:LM46002-Q1 降压转换器为 283V 至 43V、LM5122 升压转换器为–43 至–28V。 我能够探测 PCB 上的抽头点发出的一些信号。 升压转换器上的 SW 信号看起来可以、它并不会完全变为 0V、但它会从–43 摆动到接近零、Vout / VIN = 1/(1-D) 具有正确的关系、其中 Vin 为 28、Vout 为 43、–43 连接到 aground、芯片上的 VIN 连接到系统接地。 所选的 RL 表明其运行频率为 31kHz(不建议这样做)、但它与波形相匹配。 我的另一个朋友 LM46002Q1 弄丢了 SW1 和 SW2、看起来跟我预期的完全不一样、这里连接了一个升压电容器。 看起来它可能有问题… 在数据表中、它看起来像 VSW 一样为先、但好像得到了 28V 的降压电压。 我还没有给它加载当前的 Deman、但我很快就会加载。 任何输入都会有所帮助!