This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002-Q1:SW1 和 SW2 流出的奇怪曲线、不是从 LM5122 流出的曲线(至少它们最有意义)

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM46002-Q1, LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585954/lm46002-q1-strange-curves-out-of-the-sw1-and-sw2-not-out-of-the-lm5122-at-least-they-make-the-most-sense

器件型号: LM46002-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5122LM46002

 

 

 早上好、 我进行逆向工程的一种传统设计是:LM46002-Q1 降压转换器为 283V 至 43V、LM5122 升压转换器为–43 至–28V。 我能够探测 PCB 上的抽头点发出的一些信号。  升压转换器上的 SW 信号看起来可以、它并不会完全变为 0V、但它会从–43 摆动到接近零、Vout / VIN = 1/(1-D) 具有正确的关系、其中 Vin 为 28、Vout 为 43、–43 连接到 aground、芯片上的 VIN 连接到系统接地。  所选的 RL 表明其运行频率为 31kHz(不建议这样做)、但它与波形相匹配。  我的另一个朋友 LM46002Q1 弄丢了 SW1 和 SW2、看起来跟我预期的完全不一样、这里连接了一个升压电容器。 看起来它可能有问题… 在数据表中、它看起来像 VSW 一样为先、但好像得到了 28V 的降压电压。  我还没有给它加载当前的 Deman、但我很快就会加载。   任何输入都会有所帮助!

 

 LM46002Q1Buck.pngCLoseUpBuck.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的留言。 我们将对其进行研究、然后返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将结束本次课程。 我正在回答你关于这一主题的最新问题。 我们可以在那里跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Naresh、我对这个论坛的结构有点困惑。  有两个持续存在的问题:一个是订购上述器件的 EVB、另一个是(在我看来)来自 LM46002-Q1 的异常 SW 信号;我已通过此论坛与您分享了该信号。  Niklas 告诉我通过另一个论坛处理 EVB 请求、这是我的计划。  我可以询问您提到的其他论坛/问题吗?  G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guillermo、  

    对这种困惑表示歉意,我认为所有这些都是指同一个问题。 您能否在单独的论坛上提出 EVB 申请、并提供详细信息。 我们将帮助单独解决这一问题。

    以下是我们从您分享的波形中得出的结果和建议:

    SW 波形和观察到的开关频率 (~31kHz、而不是预期的 200kHz 至 350kHz) 表明通常由无源元件劣化或元件值不正确引起的问题。 这可能是由于电容器老化、缺少或高 ESR 自举 (CBOOT) 电容器、电感器饱和或反馈/时序电阻器漂移所致。 “弯曲的“SW 节点边缘和低 FSW 与这些原因一致。


    建议的操作:
    •检查 CBOOT 电容器、并使用 LM46002 数据表中推荐的值和类型进行更换。
    •测量并验证输出电感器和电容器的完整性和类型(检查是否存在高 ESR 或电容损耗)。
    •确认您的 RT 电阻器值与根据您的设计预期的频率设置相匹配。
    •探测 VCC、VIN 和 PGOOD/STATUS 引脚、以排除故障/断续运行或欠压问题。
    •在敏感 SW、BOOT 和反馈节点周围回流焊并清洁 PCB。


    将无源器件恢复到数据表值并确认信号完整性很可能会纠正开关频率和 SW 波形行为。
    在进一步调试之前、让客户专注于这些检查并检查结果。

    希望这有所帮助。

    谢谢。此致

    Naresh