This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM21215:使用 DAC 调整电流限制?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8287B30, LM21215EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578168/lm21215-adjusting-current-limit-using-dac

器件型号: LM21215
主题中讨论的其他器件: TPSM8287B30

您好团队:

我的客户想更改现场的电流限值设置。

是否可以使用 DAC 而不是电阻器来设置电流限制?
还是应该使用数字电位器?

另外、我想确认、在过流情况下、电流是否会保持恒定(CC 操作)?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    是的、ILIM 引脚应该能够动态调整、我可以在本周晚些时候在 EVM 上查看这一点。  您需要什么 Vin、Vout 和 Iout?

    这是一款相当旧的器件、但它确实具有 ILIM 特性。  没有 ILIM 引脚的新型电源模块是 TPSM8287B30。  如果它有 ILIM 引脚、这是否对您有效?

    是的、电流限制下的输出电流是 Iclr 和 Iclf 电平的平均值。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    谢谢!
    我需要以下条件:

    • Vin=5V
    • VOUT=0.6V
    • Iout=7.2A

    我寻找了较新的电源模块、但它们都没有实现可调电流限制。
    TPSM8287B30 具有 ILIM 引脚或可通过 I2C 调节电流限制、会非常有用。

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    是否可以通过调节 ILIM 引脚的电压输入来检查是否可以将电流限制从 1A 更改为 7.5A?

    • Vin=5V
    • VOUT=0.6V
    • Iout=1A 至 7.5A

    我实现了使用 ILIM 引脚的电位器是不可能的、因为 IOUT 调节范围过大。
    我考虑使用 DAC 来调节电流限制。

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的科威特圣:

    是的、我可以在下周进行测量。

    昨天我尝试在 EVM 上测量它、但它无法正常工作。  我将更换 IC 并重试。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我尝试使用 LM21215EVM、但即使在 ILIM 引脚上连接了电阻器、电流限制也不起作用。

    我将 ILIM 电阻器替换为 130k Ω、这应将电流限制在大约 3.4A。
    但是、器件输出>15A、同时不会降低 VOUT。 (即使对 SW 波形没有影响)

    如果您更换了 IC、请尝试一下吗?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我观察到了同样的行为。  我将使用新的 IC 重新测试。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的科威特圣:

    新的 IC 似乎可以正常工作。  此处、EVM 以 5A 的电流将 4Vin 转换为 1.2Vout。  ILIM 电阻器约为 40k、在运行期间将其调整为约 70k。  这会将 IC 置于电流限制状态、因此它会在将 PG 置为低电平时降低 Vout。

    红色=输出电流

    蓝色= PG

    绿色= Vout

    黄色= ILIM 引脚  

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的测试!

    是否可以向 ILIM 输入电压以调整电流限制阈值?

    客户希望使用 DAC 来控制 ILIM 引脚。

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以在下周进行测试。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我明天必须向客户报告。

    是否可以尽快进行测试?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的科威特圣:

    我将于明天(美国时间星期三 Morning) 进行)进行测试。  我相信我可以找到一个通过 DAC 调整 ILIM 引脚的合适解决方案。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的科威特圣:

    这里有 2 个波形、输入电压为 5Vin、输出电压为 1.2Vout。

    红色=输出电流

    蓝色= PG

    绿色= Vout

    黄色= ILIM 引脚  

    我直接向 ILIM 引脚施加直流电压。  从 0V 开始、I 将其斜升至 1V。  在某种程度上(3A 与 10A 为不同的电平)、负载超过不断变化的电流限制、PG 变为低电平。  这发生在每个波形中的不同 ILIM 电压下、表明 ILIM 的电压电平正在改变电流限值。

    3A 负载:

    10A 负载:

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    很抱歉我迟到的答复。

    非常感谢您的测量。

    PG 断电后、VOUT 看起来会变为–0.6V。
    您知道为什么 VOUT 为负电压吗?

    我猜这是因为在 PG 下降后、ILIM 引脚电压会持续增加。

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的科威特圣:

    这是 eLoad 拉取 Vout 负值。  这对于电子负载是正常的。  我必须在恒流模式下使用 eLoad、以便随着 Vout 的降低继续拉动电流。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    谢谢你,我明白了!

    您对 EVM 所做的修改仅是 ILIM 引脚连接、对吗?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    谢谢你。

    我将关闭此主题。

    此致、
    Kee Kuhara.