Other Parts Discussed in Thread: TPSM8287B30, LM21215EVM
器件型号: LM21215
主题中讨论的其他器件: TPSM8287B30、
您好团队:
我的客户想更改现场的电流限值设置。
是否可以使用 DAC 而不是电阻器来设置电流限制?
还是应该使用数字电位器?
另外、我想确认、在过流情况下、电流是否会保持恒定(CC 操作)?
此致、
Kee Kuhara.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8287B30, LM21215EVM
器件型号: LM21215
主题中讨论的其他器件: TPSM8287B30、
您好团队:
我的客户想更改现场的电流限值设置。
是否可以使用 DAC 而不是电阻器来设置电流限制?
还是应该使用数字电位器?
另外、我想确认、在过流情况下、电流是否会保持恒定(CC 操作)?
此致、
Kee Kuhara.
尊敬的 Kei:
是的、ILIM 引脚应该能够动态调整、我可以在本周晚些时候在 EVM 上查看这一点。 您需要什么 Vin、Vout 和 Iout?
这是一款相当旧的器件、但它确实具有 ILIM 特性。 没有 ILIM 引脚的新型电源模块是 TPSM8287B30。 如果它有 ILIM 引脚、这是否对您有效?
是的、电流限制下的输出电流是 Iclr 和 Iclf 电平的平均值。

谢谢、
Chris
尊敬的科威特圣:
这里有 2 个波形、输入电压为 5Vin、输出电压为 1.2Vout。
红色=输出电流
蓝色= PG
绿色= Vout
黄色= ILIM 引脚
我直接向 ILIM 引脚施加直流电压。 从 0V 开始、I 将其斜升至 1V。 在某种程度上(3A 与 10A 为不同的电平)、负载超过不断变化的电流限制、PG 变为低电平。 这发生在每个波形中的不同 ILIM 电压下、表明 ILIM 的电压电平正在改变电流限值。
3A 负载:

10A 负载:

谢谢、
Chris