Other Parts Discussed in Thread: BQ25308, BQ27427
器件型号: BQ25308
Thread 中讨论的其他器件: BQ27427

我们将使用此器件对 2000mA 电池进行设计、并将使用 BQ25308 PMIC 和

给 BQ27427 加注燃油。 请检查模式。
此致
Vivek
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对监督感到抱歉。 这里是.
您好:
感谢您提供更新的原理图。 请参阅我对以下评论的评论。
- BQ25308 的所有连接在原理图中看起来正常。 所有必需的无源器件均存在且尺寸正确。
-我建议您仔细检查 Q1 从 VBAT 到 VSYS 节点的连接。 我相信您可能需要翻转引脚 2 和引脚 3。 您需要确保 P 沟道 FET 的体二极管允许电流从 BAT 流向 SYS、而不是从 SYS 流向 BAT。
此致、
Garrett
请参阅: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473690/bq25308-request-for-bq25308-schematic-review?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=bq25308
e2e.ti.com/.../4527.Schematics.pdf
我们几乎复制了此原理图、该原理图标记为“好“。 请再次确认。
您好:
请注意您参考的 E2E 帖子中元件 Q11 的 FET 体二极管的方向。 正如我在之前的答复中提到的、方向是从电池到 SYS、这是正确的。
这可能只是对原理图中使用的符号的误解或误用、但原理图中 Q1 FET 的符号似乎表明体二极管方向相反。 唯一的变化是交换该 FET 的引脚 2 和 3 的连接。
我建议重新确认 2 和 3 之间的引脚是漏极和源极。 漏极侧应连接到 BAT。
此致、
Garrett