This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25308:原理图审阅

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25308, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592716/bq25308-schematics-review

器件型号: BQ25308
Thread 中讨论的其他器件: BQ27427

image.png

我们将使用此器件对 2000mA 电池进行设计、并将使用 BQ25308 PMIC 和  

image.png

给 BQ27427 加注燃油。 请检查模式。

此致

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    请帮助提供更新后的原理图、其中列出了无源器件(例如电容器和电阻器)的元件值。 如果没有这些信息、我无法审查您的设计中是否使用了所需尺寸的元件。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2867.TI.pdf

    对监督感到抱歉。 这里是.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您提供更新的原理图。 请参阅我对以下评论的评论。  

    - BQ25308 的所有连接在原理图中看起来正常。 所有必需的无源器件均存在且尺寸正确。  

    -我建议您仔细检查 Q1 从 VBAT 到 VSYS 节点的连接。 我相信您可能需要翻转引脚 2 和引脚 3。 您需要确保 P 沟道 FET 的体二极管允许电流从 BAT 流向 SYS、而不是从 SYS 流向 BAT。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还将此主题的任务转移给了我们的测量仪表团队、以便查看  BQ27427 原理图的部分。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473690/bq25308-request-for-bq25308-schematic-review?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=bq25308
    e2e.ti.com/.../4527.Schematics.pdf

    我们几乎复制了此原理图、该原理图标记为“好“。 请再次确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请注意您参考的 E2E 帖子中元件 Q11 的 FET 体二极管的方向。 正如我在之前的答复中提到的、方向是从电池到 SYS、这是正确的。  

    这可能只是对原理图中使用的符号的误解或误用、但原理图中 Q1 FET 的符号似乎表明体二极管方向相反。 唯一的变化是交换该 FET 的引脚 2 和 3 的连接。  

    我建议重新确认 2 和 3 之间的引脚是漏极和源极。 漏极侧应连接到 BAT。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量计的 R27 应为 10k 或兼容的热敏电阻。

    C28 在 1.8V 时必须为 2.2uF(请检查电容器在 1.8V 时的额定值降低)。 我们经常会看到、采用 0201 封装的小型陶瓷片式电容器具有显著降额的特性、这会在低功耗模式下导致可靠性问题。