This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:多个器件故障

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS40210, LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568988/tps23861-multiple-device-failures

器件型号: TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS40210LM5575

工具/软件:

我们在多种不同的产品设计中使用了 TPS23861 PSE、每年销售数千种器件。 我们遇到了许多故障、所有 4 个端口都停止提供 POE。

  • 没有检测或分级阶段。
  • I2C 接口仍然处于活动状态、但它似乎只是可以正确读取的基本数字 IO 寄存器。 不提供有效数据的寄存器示例包括 VIN (0x2E、0x2F) 和温度 (0x2C) 寄存器。
  • 电压由 12V 输入提供、由 TPS40210 升压至 50V、并通过 LM5575 从 50V 获得 3.3V 电源。 3.3V 时、UVLO 设置为约 30V。
  • 每个端口在 Vpwr 和漏极之间都安装了一个与 EVM 板类似的保护 TVS。

我们没有发生任何故障、只有几个端口出现故障、所有 4 个端口都出现故障。

故障装置主要由太阳能/电池电源供电、我们的测试围绕重复的充电/放电循环进行、可提供 PSE 的大量下电上电、但这没有出现任何问题。

对故障模式的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您联系我们。 我有几个后续问题:  

    1.故障期间的端口电压是多少? 也想知道端口是完全关闭还是处于空闲状态。  

    2.您是否可以在开机时提供至少一个端口的电流波形?

    3.您是否已验证系统的 PD 端没有出现故障?

    此外、我还可以查看您的电路板的原理图。

    谢谢、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不知道、因为这些都是客户现场的故障。 不同站点的所有故障、但配置相似。 我们的产品配置为一个 8 端口单元、使用 2 个采用相同设计的堆叠电路板、每个电路板带有一个 TPS23861。 对于遇到大多数问题的客户、他们在每个设备上使用 2 个端口、这些端口将处于始终开启状态。 如前所述、我们认为其中大多数都是太阳能/电池供电的、因此在电池电量耗尽时可能会进行一些下电上电、尽管我们自己的测试没有表明这是一个问题。

    由于这些都是单独的故障、因此 PD 都正常、这已经通过更换我们的产品得到了验证。 我们还更换了多个电路板上的 PSE 设备、这也修复了系统。

    我目前没有任何故障的单位来获得波形,但由于这些问题,我们得到频繁的回报,那么我认为它不会很长的时间,我可以提供这些。

    我附上了主板和 ADB 板的 PDF(通过 12V 输入提供 50V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的背景。 如前所述、电池电量耗尽时进行下电上电不应该是问题。  

    客户通常在什么工作模式下使用该器件?  

    对于仅使用 2 个端口的客户、由于端口始终处于打开状态、他们是否能够通过 I2C 正确读取所有寄存器? 如果 I2C 读取正常、它们是否能够提供寄存器转储? 具体来说、寄存器 0x12、0x14、0x41 和 0x43。  

    我将查看原理图并尽快答复您。  

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我只是想跟进原理图上的一些注释。 设计中使用的端口 FET 的 Vgs (th) 最小为 1.6V。 TI 通常建议使用阈值电压最小为至少 2V 的 FET。 这可以防止泄漏并减少栅极振荡。 之前的客户在使用具有较低阈值电压的 FET 时、在设计中遇到了问题。 原理图上的其他一切看起来都很好。  

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此特定产品、客户无法访问 I2C 以执行任何诊断、它实际上是一种非托管交换机设计。 当我们下一次收到故障单元时、我将检查这些寄存器、根据之前的经验、我们应该能够读取这些寄存器正常、我们没有从获取有效数据的寄存器是与设备模拟部分相关的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    好的、我会在您获得 任何故障器件的寄存器读数和/或波形后重新检查。 请告知我、在此期间是否还有其他问题。  

    谢谢、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我这里的器件似乎有相同的问题。 为了访问 I2C、我必须擦除通常配置器件的微控制器、 然后必须手动设置寄存器。

    设置 0x12 = 0xff

    设置 0x14 = 0xff — 在工作板上,这足以启用 PoE 输出。

    读取 0x41 = 0x00(请注意,在其他电路板上,我确保该值为 0x02)

    读取 0x43 = 0xE2。

    大多数其他寄存器仅给出 0x00 以外的值

    0x41 = 0x17

    0x00 = 0x80

    0x01 = 0x80

    0x0A = 0x30

    0x0B = 0x30

    0x11 = 0x20

    0x12 = 0xff

    0x14 = 0xff

    0x17 = 0x80

    这是使用 55V 电源并将 PD 连接到其中一个端口 — 所有端口的行为都相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的反馈。  

    您正好位于 0x41 附近、该寄存器的预期值为 0x01 或 0x02。 澄清一下、您是否也读取 0x41 的 0x17? PSE 芯片上加载了什么固件? 该固件是否属于 TI?

    不确定 0xE2 是否是寄存器 0x43 的预期结果。 让我看看我是否可以在我们的最后重新出现这个问题 关于这款星期五 10/17、我将回复您。  

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在这些寄存器(同一块板)上重复寄存器读取

    0x41 = 0x00

    0x42 = 0x17

    0x43 = 0xE2。

    请注意、我没有这种特定主板的历史记录、它只是一个 RMA、我们有这个 RMA、似乎显示了相同的问题、但可能已经经历了一些以前的调试/修复阶段、我也不知道这是否来自我们遇到的问题最多的客户/安装。

    关于固件、我们不加载任何固件(甚至不确定此器件是否可以加载)、我们使用出厂时的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    目前、我还无法在最后再重新提出这个问题 您是否能够在上电时提供此电路板的端口电压? 此外、您还能否提供加电时芯片的 VDD、VPWR 和/RESET 引脚的波形? 我想检查这三个引脚的时序。  

    该器件以什么模式运行?

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    展示几条上电电压布线。 黄色为 Vpwr、绿色为 Vdd、蓝色为复位(即来自 Vdd 的简单 RC)。 PROT 上的电压跟随 Vpwr 迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    可能需要增加复位引脚的 RC 延迟。 如以下数据表的屏幕截图所示、复位引脚必须保持在 0.9V 以下、直到 VPWR 达到 其 UVLO 为止。 您能尝试一下、让我知道您看到了什么吗?

    谢谢、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、复位来自 Vdd 线路上的 RC、Vdd 来自 Vpwr。 Vdd 的 UVLO 约为 35V、因此在 Vpwr 超过该电平之前始终不会存在、因此复位将在所需 Vpwr 电平之后远低于 0.9V。 示波器跟踪显示了这一点、但我还是附上了一个较近的视图。 黄色为 Vpwr、绿色为 Vdd、蓝色为复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    好的、感谢您的紧密捕获。  

    系统中是否使用了外部主机、例如 MSP430?

    谢谢、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个 MSP430 负责 PSE 器件的初始化。 在运行期间、它负责检查每个端口的 POE 检测并有效地设置 LED 的电源开/关状态。 它仅控制 I2C 线路、与复位无关。 现在、在调试状态下、MSP430 会被擦除、以便我可以控制 I2C 线路来读取寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个 MSP430 负责 PSE 器件的初始化。 在运行期间、它负责检查每个端口的 POE 检测并有效地设置 LED 的电源开/关状态。 它仅控制 I2C 线路、与复位无关。 现在、在调试状态下、MSP430 会被擦除、以便我可以控制 I2C 线路来读取寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    得到了、假设预期运行模式应该是自动模式。  

    澄清一下、VDD 的 UVLO 是否设置为 30V? 还是 VPWR 为 UVLO?  

    谢谢、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它是半自动的。 我需要通过固件检查是否精确运行、但我们控制 PoE 的运行、主要是为了我们可以在最初错开电源、因为我们有时的功率预算有限、所以我们也可以控制 PoE 指示灯 LED。

    关于 UVLO、我们有 2 种使用不同输入工作电源的产品实现方案。 通过外部 PSU 提供 57V 的电源。 这将为 Vpwr 供电、还为具有 30/35V UVLO 的 Vdd 稳压器供电。 我们没有看到这种格式的很多失败。

    另一种型号通过升压稳压器接受 12V 至 40V 输入、其 UVLO 电压约为 10V。 该稳压器提供 55V 的 Vpwr、然后用于为 Vdd 稳压器提供 30/35V 的 UVLO 供电。 这是我们看到主要问题的地方。

    两种实现均为相同的 PCB 设计、带有子板、可为低压实现提供升压能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我懂了。 在您之前分享的屏幕截图中:  

    这些是由相同或两个不同的实施变体产生的吗?

    此外、这些 PCB 设计是否基于 TI 的任何参考设计?  我们的 EVM 使用与第一种类似的方案、其中外部 PSU 为 VPWR 和降压转换器供电、VDD 取自。 我担心的一个问题是左侧的 VPWR 波形 — VPWR 应该会持续增加、直到达到 UVLO、这与右侧示波器捕获中的情况类似。  

    此致、

    Anagha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些视图来自同一个系统、基本设计取自 EVM、但是、由于我们需要低压输入版本、我们还在进行 12->55V 升压的“移动“产品版本中提供了升压稳压器模块。

    这种情况下使用 TPS40210 升压稳压器、其输入范围为 10V 至 40V、从而提供 55V 输出。 您在此处显示的初始示波器图像显示了 12V 输入的初始导通、以及采用升压稳压器架构时、在启动延迟和正确功率斜升之前、该 12V 有效地直接馈送到稳压器输出。 鉴于该初始级别低于 TPS23861 的任何 UVLO 类型要求、那么我预计它不会产生太大的影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    您是否能够提供两种加电实现方案的比较波形? 只是想并排比较它们的外观、因为其他硬件是相同的、这就是主要差异。  

    谢谢、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用提供 57V 直流输入的外部交流适配器连接的布线。 与之前相同的信号/颜色以及相同的时基选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    很抱歉、由于我在办公室之外、回复延迟至 12/1。  

    这些波形就是 VPWR 和 VDD 中的典型上升情况、直到相应的 UVLO 看起来类似于。 我建议 始终使用 VPWR 的直接 57VDC 输入、而不是升压稳压器来使用您的设计。  

    使用此实现方案时发现问题的频率如何?  

    谢谢、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是可能的解决方案、因为我们预计为该特定实施方案使用 12V 电源、因此需要一个升压稳压器来生成 Vpwr 电压。

    我们没有(或者至少没有很常见)直接 57V 电源出现问题、但这是 110/240V 的电源驱动输入。

    12V/升压解决方案的潜在问题是什么? 据我所见、在 Vwpr 超过 UVLO 且 Vpwr 始终领导 Vdd 后、我们没有任何错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否阐明复位、Vdd 和 Vpwr 之间的关系? 在应用手册 SLVA723 中、它简单地说明了在 Vpwr 和 Vdd 达到 UVLO 之前将复位保持在低电平的良好工程实践、但是此主题及其他内容中的注释意味着这可能比这更灾难性。 此外、数据表的第 9.1 节强调了 Vdd 的稳定性、而不必指明其影响。 即、如果 Vdd 确实降至 UVLO 以下、那么它是否只是导致内部复位、或者是否有可能造成更严重的损坏。 我在我们的示波器布线中没有看到任何迹象表明这 3 个信号之间存在任何问题、但我们很明显有问题。 我们刚刚收到另外 4 个客户站点故障的消息、因此确实需要了解原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也注意到这在论坛上,这听起来像相同的问题,或至少相同的失败发生.  Linux/TPS23861:TPS23861 的特定批次具有较高的故障率? -电源管理论坛 — 电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    对延迟的回复表示歉意。  

    我主要担心的是 12V/升压输入下 VPWR 信号的非线性上升。 我认为这个问题可能  与上电顺序略有不同、并且与信号质量有关。 我已经在内部对此进行了检查、看起来我们确实有一个针对 VPWR 的 12V/升压输入的参考设计。 我正在等待访问我们的参考 设计存档、并将 尽快通过电子邮件共享。 希望这将为使 VPWR 上升到更高线性度提供一个起点、就像在使用 57V PSU 的实现方案中所示。  

    根据我们之前看到的客户案例、上电序列可能对 PSE 的功能产生重大问题。 虽然您观察到的问题不一定与序列有关、但我相信 VPWR 上升中的步骤可能会导致该信号被读取为无效、即使其他信号被保持低电平、直到 VPWR 达到 UVLO。 此外、在您上次回复中链接的 E2E 主题中、客户似乎正在阅读与您正在阅读的固件版本相同的固件、这个问题也与他们的电源输入有关。  

    您能否查看导致信号中出现该步骤的原因? 同时、我将尝试查找参考设计、并找出它与您的原理图之间的任何主要差异。  

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阶跃电压是标准升压稳压器的固有特性。 在本例中为 TI TPS40210。 当存在输入电源时、输出实际上将是 Vin-ADB、其中 Vf 是二极管正向压降(在我们的本例中,Vf 板上为 D1)。 根据稳压器的启动时间、此值将存在一段时间、直到稳压器开始斜升。 对于 12V 的情况、我无法想象这会产生任何影响、因为它低于 Vpwr 的 UVLO 和 Vdd 稳压器的 UVLO。 在输入电压更高的情况下使用时、可能更令人担忧、即我们在此实现中支持高达 40V 的输入、但在这种情况下、电压在稳压器启动之前单调上升至 40V。

    鉴于只有少量安装会发现问题、我会说该问题比我们看到的 12V 平台更微妙、因为这在许多不同的客户配置中是常见的。  

    我设置了一个测试、12V 电源在短时间内打开/关闭,随机周期尝试并模拟某些电源不稳定性 — 这种随机性小于 100ms 切换、这根本没有出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我懂了。 让我在内部检查一下、并尽快回复您。  

    谢谢。

    Anagha