Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS40210, LM5575
器件型号: TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS40210、 LM5575
工具/软件:
我们在多种不同的产品设计中使用了 TPS23861 PSE、每年销售数千种器件。 我们遇到了许多故障、所有 4 个端口都停止提供 POE。
- 没有检测或分级阶段。
- I2C 接口仍然处于活动状态、但它似乎只是可以正确读取的基本数字 IO 寄存器。 不提供有效数据的寄存器示例包括 VIN (0x2E、0x2F) 和温度 (0x2C) 寄存器。
- 电压由 12V 输入提供、由 TPS40210 升压至 50V、并通过 LM5575 从 50V 获得 3.3V 电源。 3.3V 时、UVLO 设置为约 30V。
- 每个端口在 Vpwr 和漏极之间都安装了一个与 EVM 板类似的保护 TVS。
我们没有发生任何故障、只有几个端口出现故障、所有 4 个端口都出现故障。
故障装置主要由太阳能/电池电源供电、我们的测试围绕重复的充电/放电循环进行、可提供 PSE 的大量下电上电、但这没有出现任何问题。
对故障模式的任何建议。