This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:充电电流明显低于计算出的 ICHARGE

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24620EVM, BQ24620, BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599837/bq24620-charge-current-significantly-lower-than-calculated-icharge

器件型号: bq24620
主题中讨论的其他部件:BQ25306

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我正在使用 BQ24620EVM 板评估 BQ24620 充电器、该充电器具有一组 2 节 18650 磷酸铁锂电池。 我遇到充电电流测量值小于计算 ICHARGE 一半的问题。 (134mA 测量值与<xmt-block1> 330mA</xmt-block> 设置)</s> 330mA

EVM 上的以下元件值发生了变化:

R2 = 0.2 欧姆 (Rsense)

R14 = 300K Ω(VBAT = 7.2V)

R21 = 33K Ω(ICHARGE = 330mA)

 

VBAT 和 ICHARGE 的计算:

VBAT = 1.8 *(1 + 300K/100K)= 7.2V

VIET = 22.1K/(22.1K+33K)* 3.3V = 1.32V

ICHARGE = 1.32/(20*0.2)= 330mA

 

跳线设置:

JP3 配置为 VPULLUP = VREF

连接 JP4 以启用 CHGEN

 

电池组在充电前的测量值为 6.68V、充电时测量的电流为 134mA。 这不到 330mA 设定充电电流的一半。

我的计算或元件选型是否有任何错误? 是否建议最大 Rsense 值(原始设计 0.01 欧姆与我的设计 0.2 欧姆)?

bq24620evm_modifications.png

提前感谢

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我建议参考此计算工具来计算充电电流电阻器:e2e.ti.com/.../1200.bqstroller-calculation-tools_5F00_V1.5_2800_1_2900_.xls 

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢响应和计算工具。 我已确认我的元件值与计算工具的输出相匹配:

    电芯数 2. 电压
    Vcell 3.6. V/电芯
    VBAT 7.2. V.
    R1 100.0 K Ω
    R2 的一部分 300 K Ω
     
    电池快速充电电流设置
    Ichg 0.33 a.
    RSR 200 m Ω
    VREF 3.3 V.
    V_ISET 1.32 V.
    R7 33.0 K Ω
    R8. 22.00 K Ω

    我确认电路板上的 V_ISET 测量值为 1.32V。

    充电器是否可能卡在预充电或 CV 模式下? 我不希望电池组电压测量值为 6.68V 时会出现这种情况。

    充电电流仍会测量 134mA、然而根据我的计算结果和使用计算工具、它应该是 330mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dakota、

    在 VFB 引脚上测得的电压是多少?

    您是否尝试过使用更小的 BATSNS 电阻器 10m Ω 至 20m Ω?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用几个不同的 Rsense 值进行了测试:

    测试 1: R2 = 200m Ω、 R21 = 33K、ICHARGE = 330mA  

    电流测量:134mA  

    测试 2: R2 = 100m Ω、 R21 = 100K、ICHARGE = 299mA

    电流测量:133mA  

    测试 3:R2 = 50m Ω、R21 = 220K、ICHARGE = 300mA  

    电流测量:301mA

    测试 4:R2 = 25mOhm、R21 = 470K、 ICHARGE = 297mA

    电流测量:296mA

    因此、 在我的设置中、Rsense 值大于 50m Ω 似乎无法正确调节电流。 Rsense 是否有最大建议值? 我最初担心的是充电电流调节精度会较低、因为  当 ICHARGE = 300mA 且 Rsense = 10m Ω 时 VIREG_CHG = 3mV。 增大 Rsense 应该可以改善电流调节、但 似乎有 一个上限。

    对 TI 的建议感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dakota、

    通常、我们建议使用最大 20 毫欧的电阻。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Christian。 我可以了解其他一些 TI 选项、这些选项适用于在低电流下进行磷酸铁锂充电。 BQ25306 是否更适合此应用? 我们的设计目标是 2 节电池 18650 LiFePO4 电池 300mA 充电电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的留言。 由于冬季假期、我们本周的带宽有限、响应可能会延迟。 感谢您的耐心

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dakota、

    使用 20m Ω 检测电阻是否存在问题? 我不支持 BQ25306、建议发布与此器件相关的新问题。

    此致、

    基督教