Other Parts Discussed in Thread: BQ24620EVM, BQ24620, BQ25306
器件型号: bq24620
主题中讨论的其他部件:、 BQ25306
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我正在使用 BQ24620EVM 板评估 BQ24620 充电器、该充电器具有一组 2 节 18650 磷酸铁锂电池。 我遇到充电电流测量值小于计算 ICHARGE 一半的问题。 (134mA 测量值与<xmt-block1> 330mA</xmt-block> 设置)</s> 330mA
EVM 上的以下元件值发生了变化:
R2 = 0.2 欧姆 (Rsense)
R14 = 300K Ω(VBAT = 7.2V)
R21 = 33K Ω(ICHARGE = 330mA)
VBAT 和 ICHARGE 的计算:
VBAT = 1.8 *(1 + 300K/100K)= 7.2V
VIET = 22.1K/(22.1K+33K)* 3.3V = 1.32V
ICHARGE = 1.32/(20*0.2)= 330mA
跳线设置:
JP3 配置为 VPULLUP = VREF
连接 JP4 以启用 CHGEN
电池组在充电前的测量值为 6.68V、充电时测量的电流为 134mA。 这不到 330mA 设定充电电流的一半。
我的计算或元件选型是否有任何错误? 是否建议最大 Rsense 值(原始设计 0.01 欧姆与我的设计 0.2 欧姆)?

提前感谢
此致、
Danilo