Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052, TIDA-050058, TPSI3100
器件型号: TPSI3052
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-050058、 TPSI3100
我有一个应用程序、需要每 10 秒切换一次最大功率为 3kW 的锅炉。
因此、我想实现以下 SSR 电路:
- 可处理 230VAC
- 最大 13A 连续电流
- 10W 耗散或更低
- 过零开关
- 模拟电流反馈
两种主要候选方案似乎是 TPSI3052 和 TPS3100、后者具有以下优势:
- 栅极驱动稍高(因此损耗更少)
- 集成比较器、用于根据 TIDA-050058 实现过零开关
要实现低损耗、我需要低 RDS (on) FET。 使用两个并联 MOSFET 对 TPS3100 来说是否是一个问题?
实现模拟电流反馈的理想方法是什么? 我是否应该添加隔离式放大器以便可以将分流电阻器上的电压安全地馈入 3V3 MCU? 是否有任何建议的 TI 器件型号?
提前感谢、
Jesse