This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:UCD3138 通信中断

Guru**** 2768245 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138064, USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599897/ucd3138064-ucd3138-communication-interruption

器件型号: UCD3138064
主题中讨论的其他器件: UCD3138USB-TO-GPIO2

我使用 ucd3138 作为无桥图腾柱 PFC 电源的主控制芯片。 使用器件 GUI 手动运行代码后、无桥图腾柱 PFC 成功运行。 然而,设备 GUI 失去了与芯片的连接,但芯片仍然工作,我无法控制它。 器件 GUI 会持续显示“connected"和“和“disconnected"。“。 我衷心希望大家都能帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFC 的操作效果如下所示。图片可能不是很清楚。 请原谅我。电流有显著的峰值噪声。我不知道如何解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxin、

    PFC 操作看起来正确、因此 UCD3138064 应该可以工作。 UCD3138064 和计算机之间可能存在连接错误。

    请确认:

    • Fusion Digital Power Studio 版本(例如 3.0.77)
    • USB 转 GPIO2 适配器使用情况
    • 3.3V 电源配置(您是通过 USB-TO-GPIO2 还是通过 PFC 功率级辅助绕组为 UCD3138064 提供 3.3V 电源?)
      • 由于计算机和功率级之间的潜在接地差异、建议在运行期间通过 PFC 功率级辅助绕组供电

    您还能否分享 UCD31xx 器件 GUI 的屏幕截图、其中显示错误消息和设置图片?

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan Wong、

    非常感谢您的答复。 我确实使用的是 Fusion Digital Power Studio 版本(例如 3.0.77)和 USB 转 GPIO2 适配器。 我将 USB 转 GPIO2 用于 3.3V 电源。 我的主电路板提供 3.3V 电压、但我没有使用它、因为我想与计算机通信。 因此、UCD3138 的 3.3V 电压通过 PMBus 提供。

    此致、

    于新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、这是器件无法工作时的情况。

     、这是未提供输入时的代码操作。

     、这是施加 220V 交流电后的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan Wong、

    在另一种情况下、我发现 PFC 运行后、无法再正常识别我的鼠标 USB 端口。

     、我发现我的 PFC 的电流噪声相当显著。 我们如何解决这个问题?绿色代表当前的波形。

    顺便说一下、输出为 385V、负载为 500 欧姆、功率因数为 0.93。

    我真的很期待你的答复。

    此致、

    于新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuxin:

    [报价 userid=“637519" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599897/ucd3138064-ucd3138-communication-interruption/6167472 ]我发现 PFC 的电流噪声非常显著

    如果 PF = 0.93、则绿色波形上的噪声可能是由于您测量的信号所致。 如果绿色波形是您的实际输出电流、则由于 THD 显著、您根本不会有高 PF。 我假设您使用功率分析仪来测量 PF? 如果是、那么我相信功率分析仪的测量结果。

    但我没有使用它、因为我想与计算机通信

    您仍然可以与计算机通信、同时通过功率级的辅助绕组提供 3.3V 电源。 首先尝试通过功率级供电、看看这样是否会改善 PMBus 通信。 您也可以尝试使用此 Fusion Digital Power Studio v3.0.83。 只需将文件重命名为“.exe"即可“即可运行安装程序。

    e2e.ti.com/.../5635.TI_2D00_Fusion_2D00_Digital_2D00_Power_2D00_Studio_2D00_3.0.83.test

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan Wong、

    非常感谢您的答复。 我会尝试您建议的方法。

     、μ s

    这是交流电源显示的功率因数。 我不确定它是否代表实际功率因数。

    此致、

    于新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuxin:

    如果您看到下面的两个示波器屏幕截图、但 PF 测量保持不变、则尖峰可能是由测量误差引起的。 确保将电流探头放置在尽可能靠近 无桥 TTPL PFC 输出的输出的位置。 减少测试台周围的任何杂波和任何潜在的噪声源。

    为了确认、大因为波是交流输入电压、小正弦波是输出电流、平坦的线是输出电压?

      

    以下是一些降低示波器测量中噪声的来源:

    希望这些策略有助于降低系统上的噪声。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan Wong、

    是的、大正弦波代表 220V 的输入电压、小正弦波代表电感器电流、水平线代表 385V 的输出电压。

    使用不同示波器时、噪声水平确实会有所不同。 具有较低精度的示波器的噪声较低。

    还有一点、我的辅助电源似乎也受电源环路的影响。 PFC 运行后、辅助电源的 3.3V 似乎累积了很多噪声。 辅助电源树:12V 至 5V、5V 至 3.3V。

    我会尝试您提供的测量方法。 感谢您的答复。

    此致、

    于新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan Wong、

    我想知道如何抑制开关噪声并改善 THD。 您能提供一些信息吗?

    此致、

    于新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuxin:

    因此、精度较低的示波器在输出电流波形中显示的噪声较小是有意义的。 如果您有高带宽示波器(例如,在 GHz 范围内)、则示波器将开始拾取不需要的高频噪声。 另一方面、带宽较低的示波器(不在.MHz 范围内)将忽略此噪声。  

    请记住、输入交流电压频率为 50Hz 至 60Hz。 因此、高频会是噪声。 500MHz 示波器是一个不错的目标。

    有关改进 PF 和 iTHD 的资源、请参阅以下资源:

    您已经在使用图腾柱 PFC 拓扑、由于省去了 3 个二极管(从而消除二极管压降)、该拓扑应该具有部分超高的 PF 和效率。 导通损耗会更高、而且通常会导致更多的 EMI 问题。 不同的 PFC 拓扑具有不同的权衡。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan Wong、

    感谢您的答复。 我将参考您为进行优化和调整而提供的信息。 谢谢你。

    此致、

    于新