Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138064, USB-TO-GPIO2
器件型号: UCD3138064
主题中讨论的其他器件: UCD3138、 USB-TO-GPIO2
我使用 ucd3138 作为无桥图腾柱 PFC 电源的主控制芯片。 使用器件 GUI 手动运行代码后、无桥图腾柱 PFC 成功运行。 然而,设备 GUI 失去了与芯片的连接,但芯片仍然工作,我无法控制它。 器件 GUI 会持续显示“connected"和“和“disconnected"。“。 我衷心希望大家都能帮助我解决这个问题。

、这是器件无法工作时的情况。
、这是未提供输入时的代码操作。
、这是施加 220V 交流电后的结果。
、我发现我的 PFC 的电流噪声相当显著。 我们如何解决这个问题?绿色代表当前的波形。
、μ s