Other Parts Discussed in Thread: LM5116
Thread 中讨论的其他器件:LM5116
您好、
我们目前正在使用 LM5116 设计一款 28V、10A 降压转换器、其输入电压范围为 32–60V
由于 VCCX 引脚的最大额定值为 15V、因此输出电压 (28V) 不能直接连接到 VCCX。 由于 VCCX 用于为栅极驱动器供电、因此、能否建议使用最合适的方法为 VCCX 引脚提供外部电压、包括推荐的任何保护和滤波电路?
此外、我们希望获得有关在考虑宽输入电压范围和功率电平的情况下确定该设计允许的最大开关频率的指导。 请告知我们在选择开关频率时要评估的推荐方法或关键参数。
非常感谢您的指导。
此致、
SIVAM Natesan