This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:VCCX 引脚的外部电压 — LM5116

Guru**** 2810915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601311/lm5116-external-voltage-for-vccx-pin---lm5116

Thread 中讨论的其他器件:LM5116

您好、

我们目前正在使用 LM5116 设计一款 28V、10A 降压转换器、其输入电压范围为 32–60V

由于 VCCX 引脚的最大额定值为 15V、因此输出电压 (28V) 不能直接连接到 VCCX。 由于 VCCX 用于为栅极驱动器供电、因此、能否建议使用最合适的方法为 VCCX 引脚提供外部电压、包括推荐的任何保护和滤波电路?  

此外、我们希望获得有关在考虑宽输入电压范围和功率电平的情况下确定该设计允许的最大开关频率的指导。 请告知我们在选择开关频率时要评估的推荐方法或关键参数。

非常感谢您的指导。

此致、
SIVAM Natesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sivam

    [引述 userid=“383619" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601311/lm5116-external-voltage-for-vccx-pin---lm5116

    由于 VCCX 引脚的最大额定值为 15V、因此输出电压 (28V) 不能直接连接到 VCCX。 由于 VCCX 用于为栅极驱动器供电、因此、能否建议使用最合适的方法为 VCCX 引脚提供外部电压、包括推荐的任何保护和滤波电路?

    [/报价]

    要向 VCCX 引脚提供外部电压、建议使用低功耗线性稳压器将 28V 输出降至 12V。 然后、您可以通过二极管直接在 VCC 引脚上提供外部 VCC。  查看- (+) LM5116:原理图审阅 — 电源管理-内部论坛 — 电源管理-内部 — TI E2E 支持论坛

    [引用 userid=“383619" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601311/lm5116-external-voltage-for-vccx-pin---lm5116 ]此外、我们希望获得有关在考虑宽输入电压范围和功率级别的情况下确定该设计允许的最大开关频率的指导。 请告知我们在选择开关频率时要评估的建议方法或关键参数。

    我建议在此处使用器件 QuickStart 和 Webench。 允许的最大开关频率通常受 IC 的 Ton min 限制。   

     

    为了确定允许的最大开关频率、我建议使用器件 QuickStart 和 Webench 工具。 允许的最大开关频率通常受 IC 的 Ton min 限制。 可使用以下公式计算降压转换器的有效占空比:


    信号

    DEFF = Ton/tsw = Ton* fsw。

    这将为您提供给定 Vin 和 Vout 对于 fsw 的最大限制。 我建议将开关频率保持在远低于该水平。

    选择开关频率时需要在尺寸和效率之间进行权衡。 对于 280W 输出功率、散热考虑将变得具有挑战性、即使器件允许、您也无法将 FSW 保持在非常高的水平。 250kHz 至 500kHz 范围内的开关频率可能是此设计的理想选择。

    谢谢您、


    此致、
    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shivam

    如果查询已解决、请关闭该线程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的详细答复。

    我们有一个关于 VCCX 引脚电压的后续问题。 我们打算使用外部低噪声线性稳压器直接从 VIN 为 VCCX 引脚供电、以避免在转换器启动期间出现任何 VCC 电流限制。

    我们的电路板包含四个不同的电源轨:5V/20A、7.4V/20A、12V/20A 和 28V/10A、所有这些电源轨均使用 LM5116 实现。 我们计划从 VIN 获取 VCCX 电源。 在这种情况下、您能否建议是使用单个外部稳压器为所有电源轨的 VCCX 引脚供电、还是为每个电源轨使用单独的稳压器?

    此外、您能否指导我们使用源自 VIN 的外部稳压器为 VCCX 引脚供电的推荐且最合适的方法? 从 VIN 提供 VCCX 时、是否应遵循任何特定的上电时序要求、保护元件或设计指南?

    另外、您能否澄清 VCCX 电源所需的额定电流、以确保在所有运行条件下可靠地运行栅极驱动?

    作为参考、我们设计的输入电压范围是 30–60V

    此致、
    SIVAM Natesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sivam

    我们建议仅在内部 VCC 稳定后才提供外部 VCC。 如上一帖子中的建议、通过二极管(而不是 VCCX)直接在 VCC 引脚上提供外部 VCC。

    采用此方法的原因是、如果 VCCX 处的外部 VCC 缓慢斜升、您可能会看到 VCC 和自举电压下降。 发生这种情况是因为一旦 VCCX 超过 4.5V、器件就会从内部 7.4V 稳压器切换到 VCCX。 为避免此问题、我们建议使用本主题中讨论的方法:

    (+) LM5116:原理图审阅 — 电源管理-内部论坛 — 电源管理-内部 — TI E2E 支持论坛。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在回到其他问题  

    单稳压器与多稳压器:
    您可以使用 VIN 的单个稳压器为所有四个电源轨供电、但要确保正确的时序控制:只有在最后一个内部 VCC 稳压器完全打开后、才应启用外部 VCC。

    电流额定值计算: VCC 稳压器的电流要求可通过以下公式计算:

    I_VCC = MOSFET 的数量×Qg×fsw

    确保所选的稳压器能够支持此电流要求并具有足够的裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下图像以供参考  



    1. 通过二极管将外部 VCC 直接提供给 VCC 引脚
    2. 将 VCCx 接地
    3. 使用 Cvcc 5 至比 CBOOT/CHB 高 10 倍

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的详细回答。 我们将根据您的建议更新原理图。

    您能查看我们修订后的原理图并分享您的反馈/意见吗? 由于我们无法在公共论坛上分享原理图、请告知我们相应的电子邮件地址或其他安全方法、我们可以通过该方法共享原理图以进行审核。

    此致、
    SIVAM Natesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sivam  


    我将通过 E2E 私人消息与您分享我的电子邮件 ID。 关闭此主题时、将其标记为“已解决“

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以分享这个电子邮件 ID 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sivam


    请接受连接请求。 我会通过私人消息回复您

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare