器件型号: TPS2552D
您好的团队、
Im 搭配使用 TPS2552DDBVR 作为 USB 电源开关以及 TUSB2077APTR。 我已经使用外部负载测试了 TPS2552DDBVR 的过流功能、其中 FAULT 信号在过流期间变为低电平、EN 变为高电平。
但是,我无法验证 TPS2552DDBVR 的反向电压保护。 我连接了一个设置为 5.5V 的外部电源并将其连接到 TPS2552DDBVR 的 OUT (PIN6)。 最初输入为 5.07V。 无法看到故障信号变为低电平。 我还看到电源加载到 230mA 上、IN 电压(引脚 1)也变为 5.25V。 这证明反向保护已失败。
我是否缺少一些东西来理解或测试附带的屏幕截图以供参考