This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552D:TPS2552DDBVR 反向保护验证

Guru**** 2812275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600897/tps2552d-tps2552ddbvr-reverse-protection-verification

器件型号: TPS2552D

您好的团队、

Im 搭配使用 TPS2552DDBVR 作为 USB 电源开关以及 TUSB2077APTR。 我已经使用外部负载测试了 TPS2552DDBVR 的过流功能、其中 FAULT 信号在过流期间变为低电平、EN 变为高电平。

 

但是,我无法验证 TPS2552DDBVR 的反向电压保护。 我连接了一个设置为 5.5V 的外部电源并将其连接到 TPS2552DDBVR 的 OUT (PIN6)。 最初输入为 5.07V。 无法看到故障信号变为低电平。 我还看到电源加载到 230mA 上、IN 电压(引脚 1)也变为 5.25V。 这证明反向保护已失败。

 

我是否缺少一些东西来理解或测试附带的屏幕截图以供参考

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢您的留言。 在这里发送一条消息、由于节假日的原因、回复将延迟到 2026年1月5日 周

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否看到器件在整个抗尖峰脉冲时间后发生了故障? 在器件实际关断之前、反向电流可能会短暂发生。 您会看到任何波形吗?

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishika、

    我使用以下两种方法对器件进行了测试:

    1.开关断电、在输出端连接了一个 PS 并将其设置为 5.5V。 之后、我打开了开关的电源、在抗尖峰脉冲时间之后、FAULT 引脚确实变为低电平、VIN 保持低于 VOUT。 工作正常。

    2、方法 2 是在开关接通后在输出端热插拔 5.5V 电源。 在这种情况下、VIN 会触发高达 5.5V、并且外部电源汲取电流、FAULT 引脚确实汲取电流 不会变为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我与团队核实、然后返回给您。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    “VIN 高达 5.5V“、因此 VOUT–VIN = 5.5V - 5.5V =~0V(这种情况下)不符合反向电压比较器跳变点。 因此、反向保护未激活、并且在技术上未发生反向故障。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    但根据下面随附的图、对于大约 5-6ms、VIN 和 VOUT 处于相同电压、对吧?  

    如果您能告诉我如何测试反向电压功能以重现图 11 中所示的结果、那将会非常有用。

    谢谢。

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul

    我了解该数字可能会引起混淆的地方。 尽管 VIN 和 VOUT 似乎相同、但它们不适用于反向电压条件、因为 在启用时它必须超过反向电压比较器跳闸点才能关断开关。 该图显示了在器件关闭开关之前可能会出现反向电流、此时不会出现反向电流、该故障将变为低电平。

    我感到困惑、因为您能够使用方法 1 验证反向保护、方法 1 与图中基本相同、不同之处在于它们在启用状态下启动、电流正向流动、而您从器件完全关闭开始。  

    “1. 开关已断电、我在输出端连接了一个 PS 并将其设置为 5.5V。 之后、我打开了开关的电源、在抗尖峰脉冲时间之后、FAULT 引脚确实变为低电平、VIN 保持低于 VOUT。 这很正常。“

    这有道理吗? 您还在尝试证明什么?  

    谢谢、

    Rishika Patel