This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C50-Q1:斜升补偿网络

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601443/ucc28c50-q1-slop-compensation-network

器件型号: UCC28C50-Q1
主题中讨论的其他器件: TL431

您好、

对于 90W 反激式转换器

VIN = 100-160VDC

6A 时 Vo = 15V

Fsw = 100kHz

对于 slop 补偿网络、webench 电源设计器和数据表原理图略有不同。

Webench Link - webench.ti.com/.../43

数据表屏幕截图(第 33 页)

image.png

此处、webench 原理图中没有 C21 和 R22、并且 CS 引脚与该网络的连接也不同。 我应该考虑哪一个、这些 R 和 C 的用途是什么?

此外、webench 效率低于 60%、原因是这样的? 如何改进?

此致、

Yajush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请考虑数据表中提供的 RC 连接。

    根据第 9.2.2.2.13 节、斜率补偿的电压斜坡是通过由 Q7 和 R23 构成的发射极跟随器使 RT/CT 电压传递来形成的。 发射极跟随器会缓冲 RT/CT 电路、因此开关频率不会改变。 C21 通过 R22 将发射极跟随器的输出交流耦合到 CS 引脚。

    有关更多详细信息、请参阅本节。

    Webench 显示的效率大于 60%

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为我的上一个 webench 链接不起作用。

    工作链接 —  webench.ti.com/.../43

    我想使用汽车 GARDE IC 与最大.. 占空比~ 100%、这就是我为反激式选择此 IC 的原因。

    1.) 为什么在本例中效率低于 60%、我认为对于反激式转换器、我们可以获得大约 80%。

    2.) 我想使用 SSR 来更好地调节电压、那么您是否有任何 FB 网络选择指南或者我是否应该遵循 webench 电路?

    3.) 对于补偿电路、下面随附的数据表和 webench 设计存在差异。 与其他 TI IC 一样、此 IC 是否有任何有关元件选择的 Excel 工作表?

    此致、

    Yajush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我建议使用数据表中给出的设计过程来设计电路及其补偿网络。 因此可以使用所需的效率进行计算。

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在数据表中、它们 从初级侧获取反馈、我想从次级侧获取反馈、因此正如我在第 2 点和第 3 点提出的、我可以使用任何选择指南或 Excel 工作表来设计 SSR 反馈网络。

    此致

    Yajush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此外、关于软启动电路、您能否提供一些参考来选择 CSS 和 RSS 值。 数据表中提供的信息非常有限。

    此致

    Yajush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享有关此方面的更新吗? 我必须选择腐蚀 R 和 C 的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yajush:

    感谢您的耐心等待。  

    在数据表中 、他们从初级侧获取反馈、我想从次级侧获取

    有关参考、请参阅 UCC28C50 的非 Q 版本数据表。  在这里、典型应用部分中使用的电路不是 PSR 反激式。  隔离式输出的电压反馈是使用次级侧误差放大器和 TL431 实现的。 误差信号使用光隔离器穿过初级到次级隔离边界、该光隔离器的发射极连接到 FB 引脚。

    对于软启动、我们没有任何 Excel 计算器、但可以估算 Tss 为:

    TSS =(Css . μ ΔV)/ISS

    其中、 ΔV =(VCOMP、HI - VCOMP、low)=(4.7V - 1.1V)= 3.6V

          ISS = (VREF  - 0.7)/RSS

    作为补充参考、您可以使用以下应用手册: 采用 SiC MOSFET 实现 800V 牵引逆变的高密度辅助电源 

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    感谢您的答复。

    之前、我建议在 此处使用图 9-1(下方)电路

    在中、该 FB 引脚接地短路、与您建议的图 9-3 不同。  

    您能否解释一下为什么在 tham 中存在这种差异、以及哪一个应该用于什么条件/应用。 在 datahseet 中、有关此方面的可用信息有限。

    此致、

    Yajush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在图 9-3 中、除了零点 TL431 外、该设计还需要一个 额外的补偿极点。 因此使用 RCOMPp 和 CCOMPp 将极点添加到初级侧误差放大器中但是、图中的设计 9-1 没有要求、因此 FB 接地。 更多信息、请参阅数据表的典型应用部分中的开环增益部分。

    此致、

    Adhvaidh