Other Parts Discussed in Thread: TL431
器件型号: UCC28C50-Q1
主题中讨论的其他器件: TL431
您好、
对于 90W 反激式转换器
VIN = 100-160VDC
6A 时 Vo = 15V
Fsw = 100kHz
对于 slop 补偿网络、webench 电源设计器和数据表原理图略有不同。
Webench Link - webench.ti.com/.../43
数据表屏幕截图(第 33 页)

此处、webench 原理图中没有 C21 和 R22、并且 CS 引脚与该网络的连接也不同。 我应该考虑哪一个、这些 R 和 C 的用途是什么?
此外、webench 效率低于 60%、原因是这样的? 如何改进?
此致、
Yajush