This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122 最小 LC 建议值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1, LM5171, LM5122, PMP7979, LM5122ZA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601219/lm5122-lm5122-minimum-lc-recommend-value

器件型号: LM5122
主题中讨论的其他器件: PMP7979、LM5171-Q1 、LM5171

您好的团队、

客户希望遵循 PMP7979 双相 LM5122 设计、频率更改为 500kHz(250kHz*两 相)

其应用要求将有 3 个不同的输入 ORing:12V/24/48V 和 54Vout,最大功率输出不同 — 90W/210W/240W

  1. 12Vin、最大输出功率为 90W (54Vout@2A)
  2. 24V 输入电压、最大输出功率为 210W (54Vout@4A)
  3. 48V 输入电压、最大 240W 输出 (54Vout@4.3A)

根据它们的应用、电感器的最小电流是多少。电感 b.最大额定电流?

在实际应用中、quickstart_calculator 估算效率的准确性如何? 容差是否低于 2%?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    请 先从 LM5122 电感设计计算器开始。 并检查电感器的损耗。

    电感器不应在峰值电流限值处饱和。

    我对估计效率的容差没有信心。  效率  因 MOSFET 和电感器而异。

    我认为最好检查 EVM 或类似的参考设计的效率。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    在  从 1 到 2 选择相位数时、我们是否应该手动将开关频率加倍?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    选择 相位数从 1 到 2“是什么意思?

    您是指导通相位 2、关断相位 1?

    三个阶段是否同时工作?还是只有一个阶段同时工作?

    此致、  

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    我是指下面的列。

    我们 可以使用两个 LM5122 芯片在两相模式下进行同步和工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    在详细介绍之前、我想了解更多系统信息。

    三个阶段是同时工作还是一个阶段同时工作? 是否需要在相位之间进行电流共享?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    我们将遵循这意味着的 PMP7979 2. 耦合。

    两个 LM5122 同时工作、SYNCOUT 发生 180 度偏移。

    均流解决方案。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    您提到有  3 个不同的输入 ORing ... 但有两个相位。

    两相的输入是否相同?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    您能否绘制系统图?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    此时可能会忽略输入。

    “两个相位“表示 LM5122 的开关相位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    很明显。

     在全部 3 种情况下、升压输入电流都小于 10A。 我认为您不需要两个阶段。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    另一个原因是电感器尺寸。

    如果尺寸有问题、我们可考虑使用两个阶段。

    使用 2 个小数而不是大数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    好的。 您也可以考虑使用 LM5171-Q1 来实现两相升压。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    感谢  LM5171-Q1 建议。

    我们可能更倾向于使用 LM5122、而不是 LM5171、因为其他项目中已使用 LM5122。

    LM5122 以双相运行是否存在任何问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    请考虑使用以下主题中所述的 LM5122ZA。

     LM5122-Q1:两相升压转换器有一个相位(从器件)、对于该相位、高侧器件 (HO) 会随着输出电流的增加而停止开关。 

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    对于我们的其中一个应用(24V->54V,单相)、可与 IL (Peak_Vin_Min) 10.91A 兼容。

    如果我们为其选择 20UH 电感器、您认为什么? 饱和裕度是否可接受?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    我认为这是一个很好的起点。

    您可以检查电感器的损耗/温升。 一些电感器供应商提供了损耗计算工具。

    此致、

    Feng