Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1, LM5171, LM5122, PMP7979, LM5122ZA
器件型号: LM5122
主题中讨论的其他器件: PMP7979、LM5171-Q1 、LM5171
您好的团队、
客户希望遵循 PMP7979 双相 LM5122 设计、频率更改为 500kHz(250kHz*两 相)
其应用要求将有 3 个不同的输入 ORing:12V/24/48V 和 54Vout,最大功率输出不同 — 90W/210W/240W
- 12Vin、最大输出功率为 90W (54Vout@2A)
- 24V 输入电压、最大输出功率为 210W (54Vout@4A)
- 48V 输入电压、最大 240W 输出 (54Vout@4.3A)
根据它们的应用、电感器的最小电流是多少。电感 b.最大额定电流?
在实际应用中、quickstart_calculator 估算效率的准确性如何? 容差是否低于 2%?
谢谢