This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24010:充电电流问题

Guru**** 2769045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602357/bq24010-charging-current-issue

器件型号: BQ24010

您好:

我们希望通过 USB 2.0 输入以 250mA 充电电流为单节锂聚合物电池充电。 问题是、随着电池充电、充电电流会降低。

C4(Vcc 引脚上的电容器)= 100nF  

 BATT=3.5 充电电流= 161mA

BATT=3.304 充电电流= 176mA

BATT=3.165 充电电流= 223mA

 

C4(Vcc 引脚上的电容)= 10uF

BATT=4V 充电电流= 138mA  

BATT=3.402 充电电流= 223mA

BATT=3.256 充电电流= 250mA

BATT=3.068 充电电流= 253mA

充电电流不保持恒定的原因可能是什么?  

请查看以下原理图:

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在庆祝新的一年,并将在明天回到你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    随着电池电压的增加、更多的功率被传输。 USB 线上可能有另一个负载消耗功率并限制了充电器的可用功率?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的建议。 已检查 USB 上的电流消耗。 虽然有所改进、但我们仍然观察到在电池充电时 L2 处的输入电流以及充电电流正在降低。  

    共享一个读数。 您可以参考上面分享的原理图。  

    电池充电电流= 138mA

    扼流圈电流 (L2)= 145mA

    BATT 电压= 3.986V  

    充电电流通过 3.3k 电阻设置为 250mA。

    您能为此提供帮助吗?

    限制电流的原因是什么?

    谢谢。此致、

    Urmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Urmi:

    未回答关键问题。 USB 上是否有其他负载未进入 BQ24010?

    如果器件未处于 CV 模式并且电压不断增加、我预计充电电流可能会随着 LDO 压降电压的降低而增加。 实际 BAT 引脚测量什么? 如果器件处于 CV 状态、充电电流将开始下降。 您可以通过降低 BAT 电压来对此进行试验。 但请注意、输入电压和输出电压之间的差值越大、LDO 压降更有可能无法实现完全充电电流。

    但是、您是否可以测量  BQ24010 的温度? 我想知道这种布局是否不理想、 BQ24010 是否会变得过热。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    回答您的第一个问题。 其他电路从 USB 获取电流、但该问题现在已经解决。 除了充电器之外、现在只从 USB 汲取 8mA 电流。  

    如前所述、电池电压为 3.9V、充电电流为 138mA。  根据充电曲线、它必须处于 CC 模式。  

    USB =5.1V。 LDO 的压降是多少? 我会检查温度并返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件充当从输入电压到输出电压的 LDO。 电池未使用的任何额外功率都会以热量形式耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    根据 TS 引脚上的温度以及 IC 温度进行检查。 它不会变热、这会影响充电电流。

    在下面附加布局快照。 如有其他需要、请告知我。 所有层上都有 1oz 铜。 布线宽度为 6mil。

    谢谢。此致、

    Urmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Urmi:

    当您说电池电压为 3.986V 时、这是电池包电压还是 BAT 引脚电压本身? 如果电池包电压为 3.986V、则实际 BAT 引脚可能处于 CV 模式。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    由于是单节电池、因此 BAT 引脚和电池电压相同。  

     这个 IC 有一个最大压降电压 0.790V(标称值: 0.650V ), 我们使用 5V USB 作为输入充电. 压降电压对充电电流是否有任何影响? 如果是、我们是否有对应的图表?

    对于  通过 ISET 引脚设置的任何充电电流、电流都会随着电池电压的增加而减小。 这是正常的吗?

    在 ISET 引脚上、我们观察到电压约为 1.5V。 这是正确的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在庆祝 MLK 日、明天将回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Urmi:

    但事实并非如此。 由于 BAT 和内部电池电阻下降、充电时 BAT 引脚和电池端子电压会有所不同。 充电时、请检查 BAT 引脚电压和电池端子电压。

    输入电压越高、压降电压越高。 压降电压越高、IC 耗散的功率就越大、能够在更高的电流下充电。 通过查看数据表、没有热调节、但存在热关断、如果器件过热、它将停止充电。

    再次、我们需要检查 BAT 引脚电压是多少以及端子电池电压是多少。 如果 BAT 引脚处于 CV 调节状态、充电电流将开始降低。

    没有 ISET 电压应该为 2.50V、如 D/S 中所示 您能否执行 ABA 交换来确认芯片的工作情况?

    此致、

    Mike Emanuel