Other Parts Discussed in Thread: BQ24010
器件型号: BQ24010
您好:
我们希望通过 USB 2.0 输入以 250mA 充电电流为单节锂聚合物电池充电。 问题是、随着电池充电、充电电流会降低。
C4(Vcc 引脚上的电容器)= 100nF
BATT=3.5 充电电流= 161mA
BATT=3.304 充电电流= 176mA
BATT=3.165 充电电流= 223mA
C4(Vcc 引脚上的电容)= 10uF
BATT=4V 充电电流= 138mA
BATT=3.402 充电电流= 223mA
BATT=3.256 充电电流= 250mA
BATT=3.068 充电电流= 253mA
充电电流不保持恒定的原因可能是什么?
请查看以下原理图: