Other Parts Discussed in Thread: LM5190, LM5190-Q1
器件型号: LM5190-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5190、
我需要 TI 对我的 LM5190 实现进行设计审查。 为此、我可以提供原理图和 Qucikstart 文件。 你还需要什么吗?
此外、我有一个有效的 NDA # ICMNDADMA_13560、您应该能够为我提供 LM5190-Q1 的未加密 TI Spice 模型
THX
Jeff Boyer
TekMagic
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5190, LM5190-Q1
器件型号: LM5190-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5190、
我需要 TI 对我的 LM5190 实现进行设计审查。 为此、我可以提供原理图和 Qucikstart 文件。 你还需要什么吗?
此外、我有一个有效的 NDA # ICMNDADMA_13560、您应该能够为我提供 LM5190-Q1 的未加密 TI Spice 模型
THX
Jeff Boyer
TekMagic
e2e.ti.com/.../Quickstart-Calculator_5F00_R3_5F00_JB.pdfe2e.ti.com/.../TI-LM5190-CV_5F00_CC-power-supply.pdf
QuickStart calcultor_R3_JB.xlsm 不上载、但 Quickstart calcultor_R3_JB.xlsx 会上载。
注意 — 设计和补偿环路必须支持将 Iout 从~1.0-10A 调节以及将 Vout 从~2.0-23.5V 调节、因此我使用 DAC U12 和 U13、如原理图中所示。
同样对于按需 CC I、请使用 MOSFET Q6。 几个月前、TI E2E 提出了这种强制 LM5190 进入 CC 模式的方法。
此外、我可以监控 Iout 和 Vout。 我可以对 Iout 使用信号 CHL_1A 或 CHL_2A、对 Vout 使用 CHL_V。 所有 3 个信号都馈送到 ADCse2e.ti.com/.../Quickstart-Calculator_5F00_R3_5F00_JB.xlsx
尊敬的 Boyer:
COMP 网络、IMON 网络等的建议值和使用值 存在很大差异。 您是否只能使用建议值?
当前选择的 RMON 将为您提供 5A 的 CC 设定点。
我想进一步了解您的申请、以便对此发表评论。 CV 设定点要求为 23.5V、所需 CC 设定点为 10A-->我的理解是否正确?
您能否分享您提到的前一个帖子的链接? 请注意 、ISET 可用于对 CC 调节电流进行动态编程。
此致
Arpita
尊敬的 Boyer:
对延迟深表歉意。
是否与上一篇文章相同?

以下是一些初步意见。
Arpita,对不起延迟的响应...一直超级忙的其他问题,但我现在有空
Vout 的工作范围:4V 至 23.5V。 要设置 Vout、将使用 U13 DAC 控制 VB 上的电压
Iout 的工作范围:2A - 10A。 要设置 Iout、U12 DAC 将用于设置 ISET 上的电压。 我可以预期这会起作用吗?
随附了一个反映您建议更改的新原理图
所做的更改
-为什么将 ILIM 连接到 BIAS 是为了设置电流限制,但现在已被移除
- BIAS 引脚现在打开 (NC)。 对于这个版本、这是我能做的最好的、但这应该允许事情正常工作?
- R45 现已填充,使 CC 补偿功能正常,且 Iout 可由 ADC 读取
-不确定您的意思- 如果需要、保持配置下拉电阻器以使 C_ISET 放电
- 不确定您的意思 — 可能不需要外部 CSA
-不确定您的意思 — 您可以在原理图中保留波特测量配置
还随附了 2 个新的快速入门计算器文件。 这更准确地反映了实际电路、并在 4V OUT 和 23.5V OUT 下使用 PM 和 GM 的建议补偿值
请注意、R29 Rs 已从 0.007 更改为 0.004。
另请注意、CPU 可以从 ADC 读取 Vout (CHL_V) 和 Iout (CHL_IA)
THX
Jeff
e2e.ti.com/.../LM5190_5F00_R2.pdfe2e.ti.com/.../Quickstart-Calculator_5F00_Vout-_3D00_4.xlsxe2e.ti.com/.../Quickstart-Calculator_5F00_Vout-_3D00_23.5.xlsx
e2e.ti.com/.../0121.Quickstart-Calculator_5F00_Vout-_3D00_4.xlsx
尊敬的 Boyer:
您能否确认所使用的 Excel 工具版本? 我刚刚从 TI.com 下载了最新的版本、在填写与您相同的操作条件时、会显示不同的计算结果。 请重新检查一下吗? 请填写最新的 Excel 工具、修改原理图并与我们分享。
如前所述、 请注意、 仅当 ISET 电压小于 VrefI(典型值为 1V)时、ISET 才起作用[请注意、由外部电压 Iset 确定 ICC_SET 点]。
您必须确保并验证 U12 DAC 输出、一旦 U12 DAC 输出 在 ISET 引脚上强制电压低于 1V、我们的器件就应该可以正常工作。 遵循 DS 方程 
跟随 DS。


您可以为 BODE 保留 R20 配置、这有助于通过实验检查各种输出的 PM。
Arpita、
将快速入门更新为 R4B 并附加了 2 个 xlsx 文件和新的原理图。 请注意、4Vout 是最难满足的、因此我将在 4-23.5V 的整个 Vout 范围内对 4Vout 使用建议的补偿
是的、没错、如果 CHL_2A 提供了我们需要的功能、则 CSA U10 CHL_1A 可能不是必需的
是的、除非您知道有更好的方法、否则 I_SET < 1V 必须在 0-1V 范围内工作以控制 Iout。
无法为此版本(可能是下一个版本)添加波特分析配置
还需要打开/关闭 LM5190、我使用 GPIO 信号 CHL_PWR_EN 和 PU R27 作为 DNP 来实现该目的。 应该可以... 对吧?
此外、xlsm 文件不会传输、因此将其转换为 xlsx 文件。 但是、它们会在不支持宏的情况下打开并以 xlsm 格式运行
THX 用于快速转弯
e2e.ti.com/.../LM5190_5F00_QS_5F00_REVB4.pdfe2e.ti.com/.../Quickstart-Calculator_5F00_REVB4_5F00_4Vout.xlsxe2e.ti.com/.../Quickstart-Calculator_5F00_REVB4_5F00_23.5Vout.xlsx
Arpita、
我错过了将 RS (R29) 从.005 更新到.004、因此我再次运行 QS 并附加了最新版本
e2e.ti.com/.../Quickstart-Calculator_5F00_REVB4_5F00_4Vout_5F00_R1.xlsxe2e.ti.com/.../Quickstart-Calculator_5F00_REVB4_5F00_23.5Vout_5F00_R1.xlsxe2e.ti.com/.../LM5190_5F00_R4.pdf