This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190-Q1:设计审阅

Guru**** 2925260 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5190, LM5190-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591293/lm5190-q1-design-review

器件型号: LM5190-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5190

我需要 TI 对我的 LM5190 实现进行设计审查。 为此、我可以提供原理图和 Qucikstart 文件。 你还需要什么吗?

此外、我有一个有效的 NDA # ICMNDADMA_13560、您应该能够为我提供 LM5190-Q1 的未加密 TI Spice 模型  

THX

Jeff Boyer

TekMagic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如需原理图审阅、请分享原理图并填写快速入门计算器、并说明运行条件(最大值/最小值/类型)Vin、Vo、Io、Fsw 等

    对于未加密的 SPICE 模型、让我进行内部检查、一旦获得模型、我就会回复您。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Quickstart-Calculator_5F00_R3_5F00_JB.pdfe2e.ti.com/.../TI-LM5190-CV_5F00_CC-power-supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpita、我似乎无法发送 xlsm 文件、因此我将快速入门转换为 pdf。 如果您需要 xlsm 文件、则必须帮助我发送该文件。

    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyer:

    我来检查一下。 只需将 Excel 文件上传到 E2E、很快就会回复您

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QuickStart calcultor_R3_JB.xlsm 不上载、但  Quickstart calcultor_R3_JB.xlsx 会上载。   

    注意 — 设计和补偿环路必须支持将 Iout 从~1.0-10A 调节以及将 Vout 从~2.0-23.5V 调节、因此我使用 DAC U12 和 U13、如原理图中所示。

    同样对于按需 CC I、请使用 MOSFET Q6。 几个月前、TI E2E 提出了这种强制 LM5190 进入 CC 模式的方法。  

    此外、我可以监控 Iout 和 Vout。 我可以对 Iout 使用信号 CHL_1A 或 CHL_2A、对 Vout 使用 CHL_V。 所有 3 个信号都馈送到 ADCse2e.ti.com/.../Quickstart-Calculator_5F00_R3_5F00_JB.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyer:

    COMP 网络、IMON 网络等的建议值和使用值 存在很大差异。 您是否只能使用建议值?

    当前选择的 RMON 将为您提供 5A 的 CC 设定点。

    我想进一步了解您的申请、以便对此发表评论。 CV 设定点要求为 23.5V、所需 CC 设定点为 10A-->我的理解是否正确?

    您能否分享您提到的前一个帖子的链接? 请注意 、ISET 可用于对 CC 调节电流进行动态编程。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anpita,链接是 61621 与 Eric Lee。 我们进行了几个月的对话,直到我暂时需要在另一个项目。 但我将再次讨论此问题、非常感谢您的帮助。

    我更改了建议值、因为我需要支持宽范围的电流 (2-10A) 和电压 (2-23.5V) 输出。 但是、如果建议的补偿值提供了所需的补偿、是的、我会使用它们  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyer:

    Eric 目前是 OOO。 很抱歉、我无法访问之前的讨论帖子。 您能分享一下 http://e2e-------吗  该地址的网址是什么?

    请仔细检查计算器值和使用的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址为 e2e.ti.com/.../5955654

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyer:

    对延迟深表歉意。  

    • 如前所述、计算器中的建议值并未用于当前原理图 Rs、COMP 网络等中
    • 请您清楚地说明一下期望的内容 CV 范围和 CC 范围?

    是否与上一篇文章相同?

    •  COMP 网络需要重新设计、否则在 5V (CV) 输出下、PM 将非常差。

    以下是一些初步意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpita,对不起延迟的响应...一直超级忙的其他问题,但我现在有空

    Vout 的工作范围:4V 至 23.5V。 要设置 Vout、将使用 U13 DAC 控制 VB 上的电压

    Iout 的工作范围:2A - 10A。 要设置 Iout、U12 DAC 将用于设置 ISET 上的电压。 我可以预期这会起作用吗?

    随附了一个反映您建议更改的新原理图

    所做的更改

    -为什么将 ILIM 连接到 BIAS 是为了设置电流限制,但现在已被移除

    - BIAS 引脚现在打开 (NC)。 对于这个版本、这是我能做的最好的、但这应该允许事情正常工作?

    - R45 现已填充,使 CC 补偿功能正常,且 Iout 可由 ADC 读取

    -不确定您的意思-  如果需要、保持配置下拉电阻器以使 C_ISET 放电

    不确定您的意思 — 可能不需要外部  CSA

    -不确定您的意思 — 您可以在原理图中保留波特测量配置  

    还随附了 2 个新的快速入门计算器文件。 这更准确地反映了实际电路、并在 4V OUT 和 23.5V OUT 下使用 PM 和 GM 的建议补偿值

    请注意、R29 Rs 已从 0.007 更改为 0.004。  

    另请注意、CPU 可以从 ADC 读取 Vout (CHL_V) 和 Iout (CHL_IA)  

    THX  

    Jeff

    e2e.ti.com/.../LM5190_5F00_R2.pdfe2e.ti.com/.../Quickstart-Calculator_5F00_Vout-_3D00_4.xlsxe2e.ti.com/.../Quickstart-Calculator_5F00_Vout-_3D00_23.5.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0121.Quickstart-Calculator_5F00_Vout-_3D00_4.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4571.LM5190_5F00_R2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyer:

    您能否确认所使用的 Excel 工具版本? 我刚刚从 TI.com 下载了最新的版本、在填写与您相同的操作条件时、会显示不同的计算结果。 请重新检查一下吗? 请填写最新的 Excel 工具、修改原理图并与我们分享。

    • Iout 的工作范围:2A - 10A。 要设置 Iout、U12 DAC 将用于设置 ISET 上的电压。  我可以预期这会起作用吗?

    如前所述、 请注意、 仅当 ISET 电压小于 VrefI(典型值为 1V)时、ISET 才起作用[请注意、由外部电压 Iset 确定 ICC_SET 点]。  

    您必须确保并验证 U12 DAC 输出、一旦 U12 DAC 输出 在 ISET 引脚上强制电压低于 1V、我们的器件就应该可以正常工作。 遵循 DS 方程  

    • 为什么将 ILIM 连接到 BIAS 是为了设置电流限制、但现在已删除 、不建议连接 BIAS 和 ILIM
    • 现在已组装 R45、以便 CC 补偿功能  正常、并且可通过 ADC OK 读取 Iout   
    • 不知道你所说的是什么-  如果需要、保持配置下拉电阻器以使 C_ISET 放电  

    跟随 DS

    • 不确定您的意思 — 可能不需要外部 CSA

    •  您可以在原理图中为波特测量进行配置、不确定具体含义

    您可以为 BODE 保留 R20 配置、这有助于通过实验检查各种输出的 PM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpita、

    将快速入门更新为 R4B 并附加了 2 个 xlsx 文件和新的原理图。 请注意、4Vout 是最难满足的、因此我将在 4-23.5V 的整个 Vout 范围内对 4Vout 使用建议的补偿

    是的、没错、如果 CHL_2A 提供了我们需要的功能、则 CSA U10 CHL_1A 可能不是必需的

    是的、除非您知道有更好的方法、否则 I_SET < 1V 必须在 0-1V 范围内工作以控制 Iout。

    无法为此版本(可能是下一个版本)添加波特分析配置

    还需要打开/关闭 LM5190、我使用 GPIO 信号 CHL_PWR_EN 和 PU R27 作为 DNP 来实现该目的。 应该可以... 对吧?

    此外、xlsm 文件不会传输、因此将其转换为 xlsx 文件。 但是、它们会在不支持宏的情况下打开并以 xlsm 格式运行

    THX 用于快速转弯

    e2e.ti.com/.../LM5190_5F00_QS_5F00_REVB4.pdfe2e.ti.com/.../Quickstart-Calculator_5F00_REVB4_5F00_4Vout.xlsxe2e.ti.com/.../Quickstart-Calculator_5F00_REVB4_5F00_23.5Vout.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpita、也仍在等待  LM5190-Q1 未加密的 TI Spice 模型。 这应该适用于我的公司、因为我有一个 与 TI 签订的有效 NDA # ICMNDADMA_13560。

    如果我能做我自己的模拟,我很可能会打扰你少!

    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpita、也仍在等待  LM5190-Q1 未加密的 TI Spice 模型。 这应该适用于我的公司、因为我有一个 与 TI 签订的有效 NDA # ICMNDADMA_13560。

    如果我能做我自己的模拟,我很可能会打扰你少!

    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpita、

    我错过了将 RS (R29) 从.005 更新到.004、因此我再次运行 QS 并附加了最新版本

    e2e.ti.com/.../Quickstart-Calculator_5F00_REVB4_5F00_4Vout_5F00_R1.xlsxe2e.ti.com/.../Quickstart-Calculator_5F00_REVB4_5F00_23.5Vout_5F00_R1.xlsxe2e.ti.com/.../LM5190_5F00_R4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyer:  

    因为我是 OOO、我会检查并回复您、请期待回复延迟。 我请求您打开一个提及此主题链接的新主题、以便更快地获得回复和主动支持。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyer:

    今天我回到办公室。 因为我是 OOO、所以对迟来的答复表示歉意。 我正在详细查看您的最新附件、明天将回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyer:

    1.您能否确认实际电路板中的 Rs 是否为 4m Ω。 它会给出 ipeak 到 CL-->13.5A、这应该没问题。

    2、对于当前的 COMP 网络、23.5 Vout 的情况下 PM=78 度会使环路变慢。 您可能需要根据应用要求稍微调整 RC、Cc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyer:

    由于不活动而关闭线程。 如果有更新、请重新打开。