This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2064C:* FLT 和 EN 连接

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2064C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605941/tps2064c-flt-and-en-connection

部件号: TPS2064C

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们正在考虑使用 TPS2064C、但可以按如下所示连接*FLT 和 EN 吗?

我担心* FLT 将在上电时驱动为“L",“,并且、并且 EN 将无效。

 

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Masashi:

    我正在处理这个问题、并将返回给您。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishika、

    由于此器件的*FLT 仅适用于过流和温度、因此我认为可以连接 EN 和*FLT。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Masashi:

    目标似乎是当出现故障时、EN 被拉至低电平以关闭开关、然后当故障消除时、器件将恢复。 但是、您还必须考虑、对于过流情况、FAULT 引脚有抗尖峰脉冲时间、因此它不会立即拉至低电平。  

    理想情况下、FAULT 引脚在启动期间不应被拉低、因为从技术上讲、为了发生两种故障之一、电流必须流过开关。

    否则、应该没有问题。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishika、

    连接 EN 和*FLT 的目的如您所想。

    我们将对其进行校正、使这些端子未连接。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Masashi:

    正如注释一样、我确实想分享以下内容、这与客户最初尝试做的类似。 它适用于不同的器件、但概念相同。  

    谢谢、

    Rishika Patel