Other Parts Discussed in Thread: LMR33630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMR33630
您好、
如以下原理图所示、使用 LMR33630 从+24V 输入获得 3.3V 输出:

当我连接到电源时、没有输出电压。
V ENABLE 为~5V、测得的 VCC =~2.5V 、而在数据表中提到内部 LDO 为 5V。
我没有在 VCC 引脚上添加 1uF 电容器、难道这是背后的原因吗?
提前感谢您,
此致、