This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:无输出

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609374/lmr33630-no-output

器件型号: LMR33630

您好、  

如以下原理图所示、使用 LMR33630 从+24V 输入获得 3.3V 输出:

image.png

当我连接到电源时、没有输出电压。  
V ENABLE 为~5V、测得的 VCC =~2.5V  、而在数据表中提到内部 LDO 为 5V。  

我没有在 VCC 引脚上添加 1uF 电容器、难道这是背后的原因吗?  

提前感谢您,  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed

    是的、缺少 VCC 旁路电容器可能是原因。 LMR33630 需要在 VCC 到 GND 之间连接一个本地 1 µF 陶瓷电容器、以确保内部 LDO 正常运行。 如果没有此电容器、VCC 可能不会调节到 5V、器件可能无法开始开关、这说明了您正在测量的~2.5V 和无输出条件。

    请根据数据表在靠近 1 µF 引脚的位置添加建议使用的 VCC(或更大)陶瓷电容器、然后重试。 其他原理图问题明显没有。

    希望这有所帮助

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢纳雷什,  

    我将尝试添加上限并再次运行测试:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 谢谢。