This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:升压 UVLO

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609792/lm5576-boost-uvlo

器件型号: LM5576

您好的团队、

[Q1]

您能给我讲讲升压 UVLO 的定义吗? 以下内容是否正确?

  • 升压 UVLO:当 BST-SW 引脚电压降至低于升压 UVLO 的电压时、UVLO 被激活。
  • 升压 UVLO 迟滞:迟滞电压是 UVLO 被激活和停用之间的电压差。  

因此、假设采用典型值、当 BST-SW 引脚电压低于 3.8V 时会激活 UVLO、并且在电压超过 4.6V (3.8V + 0.8V) 时禁用 UVLO、正确吗?  

[Q2]

升压 UVLO 的最大值是多少?

image.png

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    3.8V 是升压 UVLO 上升阈值、3.8 - 0.8 是下降阈值。 因此、当 UVLO 降至低于 3V 时激活、当其高于 3.8V 时停用。

    最大 据我所知、升压 UVLO 的值没有达到规格要求。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    我知道升压 UVLO 阈值的最大值未指定为保证参数。

    如果可能的话、请您就以下问题发表意见:

    • 典型范围或变化幅度的顺序(例如,3.8V +/- XX%)  
    • 温度变化是否会影响该值

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    让我检查一下我们是否有测试数据中的任何内容、然后返回给您。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    我们提供了相关的字符数据、但只能根据保密协议共享。 您能否确认客户是否与 TI 签订了有效的 NDA?

    此致、

    Niranjan